Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante de golosinas tenía problemas de vida (sólo 3 meses)  con los rodamientos de bolas de ranura profunda que montaba en una máquina de lavado. Debido a la gran cantidad de agua utilizada, ésta entraba en los rodamientos causando su fallo prematuro, causando paradas y pérdidas de producción.
NSK recomendó rodamientos de acero inoxidable con lubricación Molded-Oil. Están diseñados para funcionar en aplicaciones con humedad. La Monitorización constante de la aplicación mostró que la vida del rodamiento se incrementó a más de 18 meses, lo cual representaba una mejora importante con el diseño original.

Food - Beverage, product washing
  • Máquina de lavado
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda Molded-Oil

Factores Clave

  • Aplicación de lavado en un fabricante de repostería
  • El ambiente húmedo causaba el fallo prematuro de los rodamientos estándar
  • Las paradas imprevistas causaban pérdida de producción
  • Sólo 3 meses de vida operativa
  • Parada de 4 horas después de cada fallo
  • Se probaron los rodamientos NSK de acero inoxidable con Molded-Oil
  • El rendimiento resultante incrementó la vida a más de 18 meses

Propuesta de Valor

  • La investigación de la aplicación mostró que la causa principal de fallo del rodamiento era la entrada de agua
  • NSK recomendó utilizar rodamientos de bolas de ranura profunda de acero inoxidable y Molded-Oil para prolongar su vida
  • Los nuevos rodamientos se montaron y monitorizaron, sin detectar fallos en 18 meses
  • Estos resultados representaron un ahorro de costes confirmado y firmado por el cliente pro valor de 94.700€
  • El cliente se benefició de un incremento de la productividad y una reducción de los costes de mantenimiento en la línea de producción

Características del producto

  • Rodamiento completamente fabricado en acero inoxidable, ideal para ambientes corrosivos
  • El sistema de lubricación Molded-Oil ejerce de sellado para ofrecer una solución de por vida
  • Mantiene el ambiente limpio al estar libre de grasa y no necesitar relubricación
  • Aumenta a más del doble la vida en ambientes con agua o contaminados comparado con la lubricación por grasa
  • Sellado de contacto de alta integridad
  • El Molded-Oil suministra lubricante continuamente, manteniendo durante largos períodos un funcionamiento sin mantenimiento. Disponible para aplicaciones de alta velocidad
  • Disponible para rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y rodillos cónicos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Bearing costs  €114 Costes rodamiento: Bearing costs €370
Costes de ingeniería: Engineering costs:  
2 men @ € 33/h each × 4 hours repair time
× the qty of bearing replacements over the period
€1.584 Costes de ingeniería: Engineering costs:
2 men @ €33/h each × 4 hours repair time
€264
Costes de pérdida de producción: Potential lost sales profit:
€ 3.900 per hour × 4 hours downtime over the period
€93.600 Costes de pérdida de producción
Coste Total Anual € 95 298 € 634

Referencia:SS-SP-2034