Success Story
Industria: Industria de la Minería
Aplicación: Cinta Transportadora de una Cantera
Cost Saving: € 14 389
Introducción
Una importante cantera tenía problemas de fiabilidad en una cinta transportadora. Los insertos trabajaban en un ambiente muy severo, expuestos a agua y partículas abrasivas. Su situación a 5 metros de altura hacían que la inspección y mantenimiento fueran muy problemáticos, siendo muy difícil predecir un fallo prematuro. NSK valoró la situación y propuso insertos Molded-Oil, y los resultados mostraron una vida del inserto 9 veces mayor.
![Quarry, Mining , Construction, conveyor Quarry, Mining , Construction, conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--6e5ff968-623c-4df8-ba08-15da4250c821/in-qmc-conveyor-ii-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cinta Transportadora
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Insertos Molded-Oil
Factores Clave
- Cinta transportadora con acceso remoto (5m de altura) y difícil mantenimiento
- Ambiente severo, expuesto a agua y partículas abrasivas
- Fallos regulares con proceso complejo de reemplazo y largas paradas de mantenimiento
- Propuestos los insertos Molded-Oil de NSK, excelentes para aplicaciones remotas
- Los deflectores, sellados de contacto y Molded-Oil hacen una barrera contra la entrada de contaminación, mejorando notablemente el sellado
- Incremento substancial de la vida del rodamiento, pasando de 2 a 19 meses
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK revisaron la aplicación y descubrieron que los principales problemas eran la contaminación, el agua y la dificultad de mantenimiento debido a su situación remota
- Se propusieron los insertos NSK Molded-Oil, con los cuales no es necesario re-lubricar y tienen mejor sellado por la barrera generada por el polímero impregnado en aceite
- Estos rodamientos se montaron en la cinta a modo de prueba y la vida incrementó de 2 meses a 19 meses
- El cliente se benefició de un incremento de la productividad y de la reducción de los costes de mantenimiento en un ahorro valorado en 14.389€
Características del producto
- Insertos Molded-Oil (con lubricante sólido)
- Ideal para aplicaciones remotas
- Acero inoxidable martensítico
- Deflector integral y sellados de goma de nitrilo
- Diámetro interior 20mm - 40mm
- Resistente a la corrosión
- Resistente a la contaminación, incrementando la vida operativa
- Sin necesidad de re-lubricación
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Replacements per year × employees time × €30/h | €540 | Costes rodamiento: Less than 1 replacement per year × employees time × €30/h | €63 | |
Costes de ingeniería: Downtime costs: 250ton/h × €/7ton × time × replacements per year | €15.750 | Costes de ingeniería: Downtime costs: 250ton/h × €7/ton × time × replacements per year | €1.838 | |
Costes de pérdida de producción: Life: 2 months approximately (440h) | Costes de pérdida de producción: Life: 19 months approximately (4140h) | |||
Coste Total Anual | € 16 290 | € 1 901 |
Referencia:SS-SP-7022
Compartir