Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Transportador
Cost Saving: € 9 315
Introducción
Una empresa alemanda de procesamiento de vegetales experimentaba frecuentes fallos con los rodamientos de bolas ensamblados en uno de sus sistemas de transporte. NSK fue requerida para investigar el problema. Durante dicha investigación se determinó que el problema era debido al ingreso de gran cantidad de agua en los rodamientos expulsando la grasa de los mismos. Por ello, NSK sugirió ensamblar rodamientos Molded-Oil sellados, resistentes a la corrosión lo que supuso un incremento de la vida del rodamiento muy considerable, pasando aproximadamente de 2 semanas a más de 9 meses.
![Food - Beverage, conveyor Food - Beverage, conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8acddd7d-505e-4212-92c4-bcc92d852a82/in-fb-conveyor-belt.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cinta Transportadora
![Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--248635ab-53cc-41a7-966d-57c3e5353d83/p-dgbb-spacea-molded-oil-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Cinta Transportadora
- Procesamiento de vegetales (productos alimentarios)
- Fallos frecuentes de los rodamientos estándard
- Sólo 2 semanas de vida de servicio de los rodamientos
- Incremento de la vida requerido
- Solución de NSK: Rodamientos Molded-Oil
- Resultado: La vida de los rodamientos incrementó de 2 semanas a más de 9 meses
Propuesta de Valor
- La investigación llevada a cabo por NSK reveló que había un importante ingreso de agua y ésto era el causante de los problemas (la grasa de los rodamientos era expulsada)
- Se ensamblaron rodamientos Molded-Oil resistentes a la corrosión
- La vida de servicio se incrementó significativamente
- Se realizó un Cost saving
Características del producto
- Molded-Oil proporciona un suministro continuo de aceite lubricante
- Acero inoxidable para ambientes corrosivos
- Al no usar grasa y no relubricar se mantiene un entorno de operación limpio
- Vida de funcionamiento más de dos veces superior a la lubricación por grasa, en ambientes contaminados por grasa o polvo
- Sellado de contacto disponible en las gamas estándar de rodamientos de bolas
- Reduce el número de mantenimientos gracias al suministro continuo de aceite lubricante. Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas , rodamientos de rodillos esféricos y cónicos
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de lubricación: Costs for Lubrication | € 6.377 | Costes de lubricación: No Lubrication costs | € 0 | |
Costes de ingeniería: Costs for mounting and dismounting the bearings | € 2.938 | Costes de ingeniería: No costs for mounting and dismounting of the bearings | € 0 | |
Coste Total Anual | € 9 315 | € 0 |
Referencia:SS-SP-1022
Compartir