Success Story
Industria: Automoción
Aplicación: Transportadora para la Fabricación de Neumáticos
Cost Saving: € 14 800
Introducción
Un conocido fabricante de neumáticos experimentaba fallos en los rodamientos de una cinta transportadora durante la fabricación de los neumáticos. Después de unas pocas semanas de funcionamiento, los rodamientos de la cinta transportadora fallaban. Un ingeniero de NSK analizó las condiciones del rodamiento revelando que estaban montando rodamientos abiertos que permitían la entrada de contaminación. NSK recomendó el uso de rodamientos sellados con bajo par y así evitar cargas adicionales. Se realizó la prueba y los rodamientos recomendados incrementaron significativamente la vida operativa de los mismos.
- Transportadora para la Fabricación de Neumáticos
- Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda con Sellado VV
Factores Clave
- Transportador de Neumáticos
- Nueva máquina
- Fallos imprevisibles de los rodamientos después de pocas semanas de funcionamiento
- El análisis mostró que los rodamientos originales eran abiertos y por lo tanto no apropiados para la aplicación
- Solución de NSK: Rodamientos con Sellado (VV) con bajo par
- Debido al bajo par de apriete, las condiciones de montaje y funcionamiento de la máquina no fueron afectadas
- Gracias a la solución de los rodamientos sellados, se ahorraron importantes costes de mantenimiento
Propuesta de Valor
- Un ingeniero de NSK realizó una inspección inicial y realizó un report detallado de la aplicación
- El rodamiento original de tipo abierto, no era el apropiado para esta aplicación
- NSK recomendó ensamblar rodamientos sellados tipo VV (sin contacto)
- No se dectó ningún problema después de las pruebas con los nuevos rodamientos
- El montaje de los nuevos rodamientos fue seguro y rápido
Características del producto
- Funcionamiento sin problemas
- La construcción patentada del laberinto garantiza los niveles más altos de sellado
- Bajo par también garantiza baja pérdida de potencia
- El material del sellado, goma de nitrilo, es respetuoso con el medio ambiente
- Prueba de polvo: buena
- Par de apriete: muy bajo
- Revolucíones constantes: altas
- Protección contra fugas de lubricación: buena
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de ingeniería: Mounting time 100 hours with hourly rate 80 € / hour 80 conveyors |
€ 8.000 | Costes de ingeniería: No mounting time necessary | € 0 | |
Costes de pérdida de producción: Maintenance costs | € 5.000 | Costes de pérdida de producción: Maintenance costs reduced | € 0 | |
Costes rodamiento: Study & Report : equivalent to 10 hours of work | € 1.800 | Costes rodamiento: Saving on study a report | € 0 | |
Coste Total Anual | € 14 800 | € 0 |
Referencia:SS-SP-3009
Compartir