Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Tambor de Cola de Cinta Transportadora
Cost Saving: € 192 600
Introducción
Una empresa Italiana de renombre internacional dedicada a la fabricación de snacks tenía problemas con los rodamientos del tambor de cola de una cinta transportadora. La vida de los rodamientos era de sólo 6 meses debido a la humedad ambiental. La empresa solicitó a NSK analizar la aplicación y proponer soluciones para incrementar la vida de los rodamientos y reducir los costes de mantenimiento, excesivos por los fallos frecuentes. NSK propuso ensamblar un Rodamiento de Rodillos Esféricos con sistema de lubricación Molded-Oil. La vida operativa de los nuevos rodamientos incrementó sustancialmente por lo que los intérvalos de mantenimiento quedaron reducidos de forma considerable
- Tambor de Cola de Cinta Transportadora
- Rodamientos de Rodillos Esféricos Molded-Oil
Factores Clave
- Línea de producción de comida con lavados frecuentes
- Tambor de cola de cinta transportadora
- Fallos frecuentes de los rodamientos por la entrada de agua
- NSK analizó la aplicación para buscar la mejor solución
- Rodamientos de Rodillos Esféricos con lubricación Molded-Oil
- Se mejoró la fiabilidad y se redujeron los costes de mantenimiento
Propuesta de Valor
- Análisis del rodamiento dañado y revisión de la aplicación
- NSK propuso reemplazar los rodamientos de bolas de doble hilera con lubricación por grasa utilizados por rodamientos de Rodillos Esféricos con Molded-Oil
- La capacidad de carga incrementó y la lubricación Molded-Oil permitió operar durante 15 meses sin mantenimiento
- La mejora en la fiabilidad de la máquina permitió incrementar los intervalos de mantenimiento
- Se realizaron nuevas pruebas para verificar la posibilidad de incrementar aún más la vida del rodamiento
- Basándose en la reducción de los costes de mantenimiento y la eliminación de fallos imprevistos, el ahorro de costes se valoró en 193.000€
Características del producto
- Rodamiento de Rodillos Esféricos de alta capacidad de carga con jaula Molded-Oil mecanizada
- Este sistema de lubricación permite la operación sin mantenimiento
- Mantiene el ambiente limpio al estar libre de grasa y no necesitar relubricación
- Aumenta a más del doble la vida en ambientes con agua o contaminados comparado con la lubricación por grasa
- El Molded-Oil suministra lubricante continuamente, manteniendo durante largos períodos un funcionamiento sin mantenimiento. Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible para rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y rodillos cónicos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Bearing replacement costs (per year) | €2.160 | Costes rodamiento: Bearing Costs | €1.800 | |
Costes de pérdida de producción: Production loss due to bearing replacement operations: 6 production lines × 3 maintenance stops × 3 hours × €3.500/h |
€189.000 | Costes de pérdida de producción: No production stoppages. The bearings can be replaced during standard maintenance – bearings are still running after 15 months |
€264 | |
Costes de ingeniería: Costs due to maintenance operations: 6 production lines × 3 maintenance stops × 2 persons × 3 hours × €30/h |
€3.240 | Costes de ingeniería: No maintenance costs | €0 | |
Coste Total Anual | € 194 400 | € 1 800 |
Referencia:SS-SP-4004
Compartir