Success Story
Industria: Automoción
Aplicación: Cinta transportadora
Cost Saving: € 537.400
Introducción
NSK realiza mediciones CMS regulares en uno de los fabricantes de automoción más grande de Alemania. En un punto de la línea de producción, la carrocería del automóvil se eleva al siguiente nivel de la línea de producción. Durante una medición se descubrió que uno de los soportes partidos con rod. de rodillos esféricos se rompería con el tiempo. En la siguiente parada de mantenimiento, el rodamiento fue reemplazado. En los exámenes posteriores se detectó una fisura en el rodamiento. Con la medición CMS de NSK, el cliente pudo predecir los fallos de los rodamientos y evitar paradas no planificadas a mayor escala, reduciendo así el costo de mantenimiento.
![Automotive production, assembly line Línea de producción de automoción](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--1cf8e407-dbc0-4b57-921c-0ffc8a47d623/in-auto-assembly-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Automotive Production Line
![Logo AIP NSK Experts 874x555 AIP - Programa de Valor Añadido](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--bcb4faaf-9c0d-4a67-8385-8c0b1c2014b0/logo-aip-nsk-experts-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Condition Monitoring Service (CMS)
Factores Clave
- Mediciones CMS regulares por NSK en uno de los fabricantes de automoción en Alemania
- Durante la medición se descubrió la falla de un rodamiento pasaba regularmente
- El rodamiento se cambió en la siguiente parada de mantenimiento – el examen posterior mostró claramente una fisura en el rodamiento
Propuesta de Valor
- Mediciones CMS regulares por NSK en uno de los fabricantes de automoción en Alemania
- Durante la medición se descubrió la falla de un rodamiento pasaba regularmente
- El rodamiento se cambió en la siguiente parada de mantenimiento – el examen posterior mostró claramente una fisura en el rodamiento
Características del producto
- Mediciones CMS regulares por NSK en uno de los fabricantes de automoción en Alemania
- Durante la medición se descubrió la falla de un rodamiento pasaba regularmente
- El rodamiento se cambió en la siguiente parada de mantenimiento – el examen posterior mostró claramente una fisura en el rodamiento
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de ingeniería | € 1.000 | Costes de ingeniería | € 1.000 | |
Costes de pérdida de producción | € 540.000 | Costes de pérdida de producción | € 0 | |
Costes de formación | € 0 | Costes de formación | € 2.600 | |
Coste Total Anual | € 541.000 | € 3.600 |
Referencia:SS-SP-1-1003
Compartir