Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Línea de Corte
Cost Saving: € 134 478
Introducción
Un importante fabricante de snacks experimentaba frecuentes averías en los rodamientos de su línea de corte. NSK realizó una investigación durante la cuál se apreció que la grasa era eliminada de los rodamientos durante los procesos de limpieza de dicha línea. Con el fin de minimizar sus efectos, se había establecido un procedimiento de mantenimiento preventivo cada seis semanas, el cual incluía la sustitución de los rodamientos para evitar paradas imprevistas. Sin embargo, algunas veces el fallo también sucedía antes de la parada acordada, lo que generaba importantes costes por perdidas de producción. Los ingenieros de NSK propusieron reemplazar los rodamientos actuales por soportes NSK Life-Lube lo que permitió una notable mejora de vida operativa de los rodamientos y la consiguiente reducción de los costes por hora de mantenimiento y paradas de producción.
![Food - Beverage, conveyor, cutter line Food - Beverage, conveyor, cutter line](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--78a232e0-3d92-41a8-9ccb-066aabba529f/in-fb-conveyor-cutter-line-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Línea de Corte
![RHP Life-Lube Molded-Oil RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f1914538-2231-4d3a-a8cd-0336fd3cee02/p-bu-life-lube-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- NSK Life-Lube con inserto Molded-Oil
Factores Clave
- Aplicación de línea de corte
- Los fallos de los rodamientos ocurrían en los procesos de lavado
- Altos costes de mantenimiento y pérdida de producción
- Solución de NSK: Unidades de soporte Life-Lube
- Mejora significante de la vida del rodamiento
- Reducción de las paradas no previstas y por labores de mantenimientoion
Propuesta de Valor
- NSK revisó la aplicación siguiendo un "process map" de la planta y descubrió pérdidas de grasa en el proceso de lavado
- Se recomendó montar un soporte NSK Life-Lube en una de las líneas de corte
- Los soportes Life-Lube fueron montados y monitorizados
- Después de un año, los rodamientos siguen funcionando bien y sin fallos
- Esta solución exitosa está siendo transferida a otras dos líneas de la planta
Características del producto
- Alojamiento de resina termoplástica PBT
- Insertos Molded Oil (con lubricante sólido)
- Acero inoxidable martensítico
- Sellados de goma de nitrilo
- Disponible en configuraciones NP, SF, SFT y ST
- Diámetro interior 20mm - 40mm
- Resistente a la corrosión
- Alojamiento sin intura, previene las virutas y la descamación
- Resistente a la contaminación, incementando la vida operativa
- Ideal para aplicaciones con procesamiento de líquidos
- No necesita re-lubricación
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Costs of bearings across all three lines | € 5.512 | Costes rodamiento: Costs of Life-Lube housing units across all three lines | € 1.571 | |
Costes de ingeniería: 29 x 1,5 hours fitting costs; €72 per hour across all three lines | € 3.088 | Costes de ingeniería: 4,5 hours fitting costs at €72 per hour across all three lines | € 319 | |
Costes de pérdida de producción: 2 x 2,5 hours lost production; €426 per minute across all three lines | € 127.768 | Costes de pérdida de producción: No costs of lost production | € 0 | |
Coste Total Anual | € 136 368 | € 1 890 |
Referencia:SS-SP-2061
Compartir