Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cortadoras de Pasteles
Cost Saving: € 9 324
Introducción
Un cliente tenía fallos repetidos de los rodamientos de las poleas en las sierras de cinta de las cortadoras de pasteles de sus pastelerías. Se cambiaban unos 20 juegos de rodamientos al año, fallando cada 4 ó 6 semanas. Las investigaciones de NSK mostraron que los fallos estaban causados por la entrada de agua y partículas sólidas. NSK recomendó reemplazar los rodamientos estándar por unidades NSK Molded-Oil. Se realizó una prueba a partir de la cual los fallos se redujeron significativamente, incrementando la vida hasta las 26 semanas, resultando en un incrementó de la productividad y un ahorro de costes.
- Sierra de cinta de la cortadora de pasteles
- NSK Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Aproximadamente 40 rodamentos al año eran sustituidos por fallos frecuentes
- Muchas horas de mano de obra para la sustitución de los rodamientos
- Pérdida de producción por inactividad de la máquina debida a las paradas de mantenimiento
- Solución de NSK: Rodamientos de Bolas Molded-Oil
- Mejora de la productividad
- Importante ahorro de costos alcanzado
Propuesta de Valor
- La revisión de la aplicación por parte de NSK determinó que los rodamientos fallaban por falta de lubricación y por la penetración de agua y partículas sólidas
- Una vez completada la revisión de la aplicación, NSK recomendó ensamblar rodamientos de Bolas Moled-Oil
- Se realizó una prueba con los rodamientos de Bolas Molded-Oil
- El resultado fue un incremento sustancial de la vida del rodamiento y una reducción de paradas de la máquina por mantenimiento
Características del producto
- Molded-Oil proporciona un suministro continuo de aceite lubricante
- Al no usar grasa y no relubricar, se mantiene un entorno de operación limpio
- Vida de funcionamiento más de dos veces superior a la lubricación por grasa, en ambientes contaminados por agua o polvo
- Sellado de contacto disponible en las gamas estándard de rodamientos de bolas
- Reduce el número de mantenimientos gracias al suministro continuo de aceite lubricante. Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en Rodamientos de Bolas, de Rodillos Esféricos y Rodillos Cónicos
- Acero inoxidable para ambientes corrosivos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Bearing costs | € 515 | Costes rodamiento: Costs for NSK bearings with Molded-Oil | € 532 | |
Costes de ingeniería: Labour costs | € 1.013 | Costes de ingeniería: No labour costs | € 0 | |
Costes de ingeniería: Lost man hours | € 5.054 | Costes de ingeniería: No lost manpower costs | € 0 | |
Costes de ingeniería: Blade & shaft replacement | € 3.321 | Costes de ingeniería: Blade & shaft replacement | € 47 | |
Coste Total Anual | € 9 903 | € 579 |
Referencia:SS-SP-2073
Compartir