Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante de tortitas experimentaba vidas de servicio cortas en los soportes montados en la cinta de amasado. Dos Soportes eran reemplazados cada 6 semanas con en el eje dañado, provocando un alto tiempo de paradas de producción, mantenimiento y costes de repuestos. Las investigaciones efectuadas por los Ingenieros de NSK, achacaron los fallos a  la entrada de partículas y pérdida del prisionero debido a la vibración. NSK recomendó sustituir el soporte estándar por soporte con triple sellado y arandela excéntrica. Se implementó una prueba y los rodamientos recomendados tuvieron éxito, extendiendo la vida desde 6 semanas a 1 año, con los consiguientes ahorros de costes

 

Food - Beverage, Dough Prove
  • Amasadora
  • Unidad de Soporte Self-Lube con Sellado de Triple Labio

Factores Clave

  • Transportador con múltiples cintas de amasado
  • Entorno abrasivo, expuesto a partículas de harina y masa
  • Fallos frecuentes en rodamientos, teniendo que ser sustituidos 2 rodamientos y un eje cada 6 semanas
  • Numerosas horas de personal eran necesarias para reemplazar los rodamientos y eje
  • Tiempo de inactividad considerable que conduce a costosas pérdidas de producción
  • Solución NSK: Soporte Self- Lube con triple sellado y arandela de fijación excéntrica
  • Incremento de la vida del rodamiento, resultando además un menor tiempo de paradas, con una mejora de la eficiencia y fiabilidad.
  • Ahorro de coste realizado

Propuesta de Valor

  • NSK revisó la aplicación y determinó que el rodamiento fallaba debido a la entrada de contaminación, combinada con deslizamiento del eje
  • NSK recomendó sustituir los soportes estándares por Soportes Self Lube con sellado de triple labio y arandela de fijación excéntrica
  • Se realizó un ensayo usando las recomendaciones de NSK, con 0 fallos en un periodo de 12 meses.
  • Esto resulto un incremento sustancial en la vida del rodamiento y eje, con una reducción significante de paradas, mejorando la eficiencia y fiabilidad
  • Cero pérdidas de producción, incrementando la rentabilidad y realizando un significante ahorro de costes

Características del producto

  • Triple labio de goma de Nitrilo, unido al blindaje de acero
  • Disponible para las opciones de amarre con prisionero y con arandela excéntrica
  • Amplio rango ofrecido. Incluyendo insertos en pulgadas, intercambiables con estándar ítems.
  • Vida del rodamiento más larga mediante un sellado de alto rendimiento
  • Ampliación del intervalo de re-lubricación, reducción de costes de mantenimiento e incremento de la productividad de la maquinaría
  • Sencilla implementación; reponiendo en los alojamientos de los soportes existentes
  • Montado sobre el eje, con prisioneros, ofreciendo una mejor resistencia a la pérdida
  • La arandela excéntrica, reduce la pérdida del inserto durante el servicio, eliminando el daño al eje.
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Bearing Costs: 2 bearings replaced 9 times per year € 660 Costes rodamiento: Bearing costs: replacement of all prove bearings € 3.295
Costes de pérdida de producción: Downtime Costs: €2950/hr x 2hr replacement time x 9 times per year € 53.100 Costes de pérdida de producción: Downtime costs € 0
Costes de ingeniería: Replacement shaft costs € 3.180 Costes de ingeniería: Replacement shaft costs € 0
Costes de ingeniería: Fitting costs: €170/hr x 2 hrs per replacement x 9 times per year € 3.060 Costes de ingeniería: Initial Fitting Costs: €170/hr x 12 hrs € 2.040
Coste Total Anual € 60 000 € 5 335

Referencia:SS-SP-2085