Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cinta Transportadora de Alimentos
Cost Saving: € 13 309
Introducción
Un cliente experimentaba fallos regulares en la cinta transportadora de alimentos de su fábrica de piensos. Estos fallos prematuros causaban costosas paradas de mantenimiento mientras los operarios reemplazaban las unidades dañadas. Las investigaciones de NSK determinaron que los fallos eran producidos por el ingreso de partículas sólidas y humedad. NSK recomendó al cliente cambiar la unidad de soporte estándar Self-Lube por una con inserto Sellado de Triple Labio. La prueba se llevó a cabo y los nuevos soportes han estado operando con éxito durante más de 1 año, lo que resulta en un ahorro significativo de costes.
- Cinta Transportadora de Pienso
- Insertos con Sellado de Triple Labio
Factores Clave
- Cinta transportadora de alimentos en una fábrica de piensos
- Fallos frecuentes de los rodamientos que se tenían que sustituir aproximadamente cada 4 meses
- Se necesitaban muchas horas por operario para cambiar los rodamientos dañados
- Las paradas de producción suponían una costosa pérdida de producción
- Solución de NSK: Unidad de Soporte Self-Lube con Sellado de Triple-Labio
- Mejora de la productividad
- Se ha conseguido un Ahorro de Costes
Propuesta de Valor
- La revisión de la aplicación por parte de NSK determinó que los fallos eran debidos a la penetración de partículas sólidas contaminantes y humedad
- Una vez completada la revisión, NSK recomendó reemplazar la unidad de soporte estándar Self-Lube por otra unidad Self Lube equipada con Inserto Sellado de Triple Labio
- La prueba se realizó con la unidad Self-Lube con Inserto Sellado de Triple Labio
- El resultado de dicha prueba fue un incremento sustancial en la vida del rodamiento y por ello una disminución en las paradas por mantenimiento
Características del producto
- Goma nitrílica de tres labios, ensamblados en una placa metálica
- Disponible para fijación con tornillo prisionero y collar excéntrico
- Rangos de gran tamaño, incluyendo pulgadas
- Insertos intercambiables con elementos estándar
- Vida del rodamiento más longeva gracias a la calidad del sellado
- Intervalos de relubricación mayores: se reducen los costes de mantenimiento y se aumenta la productividad de la maquinaria
- Implementación simple: sustitución fácil de las unidades de rodamiento actuales
- Montaje en eje con tornillo prisionero, proporcionando mayor resistencia a afloje
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Standard Self-Lube Units costs | € 506 | Costes rodamiento: Costs of Self-Lube Units with Triple-Lip Sealed Inserts | € 238 | |
Costes de pérdida de producción: Lost production costs | € 12.960 | Costes de pérdida de producción: Lost production costs | € 0 | |
Costes de ingeniería: Engineering costs | € 81 | Costes de ingeniería: Engineering costs | € 0 | |
Coste Total Anual | € 13 547 | € 238 |
Referencia:SS-SP-2076
Compartir