Success Story
Industria: Téxtil y Cuero
Aplicación: Ventiladores de los Motores de la Caldera
Cost Saving: € 38 127
Introducción
Un fabricante textil experimentaba fallos repetitivos cada aproximadamente 6 meses en varios ventiladores de los motores de la caldera. Durante la inspección in situ, NSK detectó que la temperatura de funcionamiento de la caldera era relativamente alta. Teniendo esto en cuenta, NSK propuso un tipo alternativo de rodamiento rígido de bolas, diseñado específicamente para utilizarse en aplicaciones de alta temperatura. Se inició una prueba que demostró que la vida del rodamiento aumentó al doble comparada con la de los productos estándar. El resultado fue una reducción significativa de costes de mantenimiento, no más paradas de fábrica imprevistas y el consecuente aumento de productividad.
- Fabricante Textil
- Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con Sellado de Alta Temperatura
Factores Clave
- Planta fabricación textil
- Ventiladores de los motores de la caldera para textil
- Fallos repetitivos y paradas imprvistas entre las paradas planificadas por mantenimiento
- Fallos de los Rodamientos debidos a temperaturas altas operativas
- Solución NSK: NSK propuso Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda para Alta Temperatura
- La prueba que demostró que la vida del rodamiento aumentó al doble comparada con la de los productos estándar
- La prueba fue un éxito sin fallos en más de 12 meses
- Como resultado, se obtuvo un ahorro de costes significativo por la reducción del mantenimiento y sin paradas de producción
- Fabricante textil con Rodamientos de Ranura Profunda con sellado de Alta Temperatura
Propuesta de Valor
- El cliente explicó que se producían fallos del repetitivos de los rodamientos de los ventiladores de los motores de la caldera
- La revisión de la aplicación por NSK identificó que la causa era la alta temperatura generada en la caldera
- El cliente indicó que utilizaban rodamientos rígidos de bolas estándar
- NSK propuso una prueba con Rodamientos Rígidos de Bolas de alta temperatura
- La prueba fue un éxito sin fallos en más de un año
- Como resultado, se obtuvo un ahorro de costes significativo por la reducción del mantenimiento y sin paradas de producción
Características del producto
- Acero del Rodamientos estabilizado a +200 °C
- Sellado de Alta Temperatura "Viton"
- Grasa de Alta Temperatura +160 °C
- Juego radial mayor que el normal para acomodar los diferenciales de temperatura del anillo del rodamiento
- Rodamiento sellado y engrasado de por vida
- Temperatura operativa del rodamiento +180 °C
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste de los Rodamientos | € 69 | Costes rodamiento: Coste de los Rodamientos | € 26 | |
Costes de ingeniería: Costo Laboral | € 284 | Costes de ingeniería: Costo Laboral | € 0 | |
Costes de pérdida de producción: Coste por pérdida de producción | € 37.800 | Costes de pérdida de producción: Coste por pérdida de producción | € 0 | |
Coste Total Anual | € 38 153 | € 26 |
Referencia:SS-SP-2077
Compartir