Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Una compañía especializada en el mecanizado de metales tenía problemas continuos de rendimiento con un centro de mecanizado horizontal. Los rodamientos fallaban prematuramente causando paradas no planificadas y problemas de producción. NSK realizó un análisis detallado del cabezal, incluyendo el rodamiento dañado y de la grasa, y encontró que en el líquido de corte y las virutas penetraban en los rodamientos. Esto perjudicaba al lubricante y provocaba la rotura del rodamiento. NSK propuso un Rodamiento Sellado de Super Precisión con un mayor ángulo de contacto para aumentar la capacidad de carga axial y contrarrestar las virutas. La vida se incrementó de 15 días a 6 meses.

Machine tools, horizontal drilling
  • Intercambiador de Calor
ACBB, Sealed, Polyamide cage, 2Comp
  • Rodamientos Sellados de Super Precisión

Factores Clave

  • Alta carga axial
  • Problemas con el rendimiento de un Centro de Mecanizado
  • Contaminación de líquido de corte y virutas
  • El análisis de la grasa y del rodamiento mostró la causa principal de los fallos
  • Se propusieron rodamientos NSK Sellados de Super Precisión
  • Incremento del ángulo de contacto para aumentar la capacidad de carga axial
  • Aumento de la vida de 15 días a 6 meses

Propuesta de Valor

  • El análisis del rodamiento y de la grasa mostró que el líquido de corte y las virutas causaban la rotura del rodamiento
  • NSK recomendó utilizar Rodamientos Sellados de Super Precisión (V1V)
  • La revisión de la aplicación también reveló que un rodamiento con mayor ángulo de contacto mejoraría la capacidad de carga axial de la máquina
  • Se realizaron pruebas en 3 máquinas y la vida del rodamiento aumentó de 15 días a 6 meses
  • El cliente confirmó y firmó un ‘Cost Saving’ por un importe de 24.096€
  • El cliente se benefició de un incremento de la productividad y una reducción de costes de mantenimiento

Características del producto

  • Los sellados de no contacto ofrecen una protección eficaz: reducen el desgaste del camino de rodadura y de las bolas, el ruido y la vibración así como las roturas
  • Ahorro de tiempo: montaje del rodamiento 4 veces más rápido y eliminación de la contaminación por manipulación indebida
  • Los sellados de no contacto no reducen la velocidad
  • Incremento del rendimiento del cabezal
  • Eficaz tanto en posición horizontal como vertical
  • Los rodamientos sellados previenen la fuga de grasa en cabezales verticales, mejorando la estabilidad térmica y aumentando la precisión del mecanizado
  • Mayor vida de la grasa: aumenta un 50% con los rodamientos sellados
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes de pérdida de producción: Bearing life – 15 days Costes de pérdida de producción: Bearing life – 6 months
Costes rodamiento: Original bearing × replacements / year × brgs. / spindle
€27.216 Costes rodamiento: Sealed bearing × replacements / year × brgs / spindle €3.120
Coste Total Anual € 27 216 € 3 120

Referencia:SS-SP-7016