Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Laminador de Banda en Caliente
Cost Saving: € 154 000
Introducción
Un gran fabricante de acero quería incrementar los intervalos de reemplazo de los rodamientos de 4 hileras de rodillos cónicos que se montan en los laminadores de banda en caliente. Debido a las severas condiciones de operación, los rodamientos estándar no superaban las 1.400 horas de operación. El objetivo era reducir el consumo de rodamientos y costes de reemplazo y mantenimiento.
NSK analizó los rodamientos y las condiciones de operación. Como resultado se entregaron nuevos rodamientos de 4 hileras con diseño interno modificado para realizar pruebas. La vida de los rodamientos incrementó hasta las 2.200 horas.
- Sección final del Laminador de Banda en Caliente
- NSK 4-hileras Rodamiento de Rodillos Cónicos
Factores Clave
- 4-hileras Rodamiento de Rodillos Cónicos
- Frecuentes paradas de línea
- Solución de NSK: Modificación del diseño interior de los rodamientos
- Incremento de la vida
- Reducción de paradas
- Ahorro significativo en costes y trabajos de mantenimiento
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK inspeccionaron la máquina y las condiciones de trabajo
- El análisis mostro que el montaje actual de los rodamientos no era el adecuado para la aplicación
- NSK recomendó una modificación adicional en el diseño interno del rodamiento que permitiera un correcto funcionamiento en condiciones severas de trabajo. El ángulo de contacto también fue modificado
- Se realizó una formación para conocer la causa del fallo y poder realizar prevención en casos similares
- El resultado fue una mejora importante de la vida del rodamiento y una reducción de los costes de mantenimiento
Características del producto
- Tecnología de materiales
- Tecnología de tratamento térmico especial de NSK
- Tecnología de diseño para una composición química óptima
- Vida del rodamiento 3 veces mayor que un rodamiento convencional
- Reducción de inclusiones no metálicas en la superficie de la pista de rodadura inhibiendo la generación de fracturas superficiales
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste del reemplazo de los rodamientos | € 432.000 | Costes rodamiento: Coste del reemplazo de los rodamientos | € 288.000 | |
Costes de ingeniería: Coste adicional de mantenimiento comparado con la solución de NSK | € 10.000 | Costes de ingeniería: Reducción del tiempo de mantenimiento sin costes añadidos | € 0 | |
Coste Total Anual | € 442 000 | € 288 000 |
Referencia:SS-SP-33002
Compartir