Success Story
Industria: Automoción
Aplicación: Centro de Mecanizado
Cost Saving: € 190 992
Introducción
Una importante multinacional del sector de automoción venía sufriendo problemas de fiabilidad en los centros de mecanizado. Este hecho tenía un efecto negativo en la productividad al incrementar los costes y reducir la operatividad de la máquina. NSK detectó este problema mediante el Ciclo de Valor AIP, siendo posible observar los efectos de la taladrina que penetraba en los rodamientos.
- Cabezal de Centro de Mecanizado en Vertical
- Rodamientos de Super Precisión Sellados
Factores Clave
- Cabezal de Centro de Mecanizado en posición vertical
- Averías en la máquina debido a la entrada de taladrina que dañaba la lubricación
- Solución de NSK: Rodamientos de Super Precisión Sellados
- Incremento de la vida
- Reducción del número de paradas
- Cost saving de materiales y mantenimiento
Propuesta de Valor
- Realización del Proceso AIP
- El análisis de NSK sobre el rodamiento mostraba un daño en la grasa debido a la entrada de taladrina en el rodamiento
- NSK propuso el ensamblar Roamientos de Super Precisión Sellados
- Formación acerca del procedimiento de montaje de los rodamientos de Super Precisión
- Soporte técnico en el rediseño de los componentes auxiliares
Características del producto
- Sellado de no contacto
- Ahorro de tiempo: montaje del rodamiento 4 veces más rápido y sin contaminación por manipulación indebida
- Los sellados de no contacto tienen múltiples beneficios: reducen el desgaste de los caminos de rodadura y de las bolas, el ruido y las vibraciones, y las averías por falta de lubricación
- Sin reducción de velocidad por contacto del sellado
- Incremento del rendimiento del cabezal
- Trabaja en cualquier posición
- Los rodamientos sellados previenen la fuga de grasa en cabezales verticales, ayudan a estabilizar la temperatura y permiten obtener mayor precisión de mecanizado
- Mayor vida de la grasa: los rodamientos sellados la aumenta en un 50%
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste anterior de los rodamientos | € 21 816 | Costes rodamiento: Nuevo coste de los rodamientos | € 7 224 | |
Costes de pérdida de producción: Vida aproximada | 4 meses | Costes de pérdida de producción: Vida aproximada | Más de 1 año | |
Costes de ingeniería: 54 cambios x 4 horas / cambio × € 50/h | €10.800 | Costes de ingeniería: 12 cambios x 4 horas / cambio × € 50/h | € 2 400 | |
Costes de ingeniería: Coste Producción: 54 cambios × 4 horas / cambio × € 1.000/h |
€ 216 000 | Costes de ingeniería: Coste Producción: 12 cambios × 4 horas / cambio × € 1.000/h |
€ 48 000 | |
Coste Total Anual | € 248 816 | € 57 624 |
Referencia:SS-SP-7000
Compartir