Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante de productos de panadería experimentaba problemas repetitivos en los rodamientos de los rodillos de la cinta transportadora principal. Cada año debían cambiar aproximadamente 36 rodamientos y los fallos de los rodamientos se originaban en periodos de 6 meses. Las investigaciones de NSK demostraron que los fallos eran causados por el ingreso de agua y partículas contaminantes, recomendando la sustitución de los rodamientos estándar por rodamientos Molded-Oil de NSK. En estos 2 años desde el ensamblaje de los nuevos rodamientos, no ha habido fallos a reportar, generando un importante ahorro de costes al cliente. Los rodamientos de prueba siguen todavía en funcionamiento.

Cinta Transportadora Principal
  • Cinta Transportadora
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Rodamientos NSK Molded-Oil

Factores Clave

  • Fallos repetitivos en los rodamientos resultando en 36 rodamientos/año reemplazados
  • Número significativo de horas de trabajo para reemplazar los rodamientos antiguos
  • Importantes paradas de producción que generaban altos costes por pérdidas de producción
  • Solución NSK, Rodamientos de Bolas Molded-Oil
  • Mejora de la productividad
  • Ahorro significativo de costes

Propuesta de Valor

  • Los ingenieros de NSK determinaron que el fallo de los rodamientos era debido a la ausencia de lubricación y el ingreso de agua y partículas contaminantes
  • Después del análisis, NSK recomendó la utilización de los rodamientos de bolas Molded-Oil
  • Se realizó una prueba de los rodamientos Molded-Oil
  • La prueba resultó en un importante incremento de la vida operativa del rodamiento así como una reducción de las paradas de producción

Características del producto

  • Los rodamientos Molded-Oil ofrecen una lubricación continua con aceite, libres de mantenimiento
  • Gracias a que no lleva grasa y no se rellena con aceite, mantiene el entorno operativo limpio
  • Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entorno acuosos y polvorientos
  • Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto para rodamientos de bolas
  • Disponible para aplicaciones de alta velocidad
  • Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cónicos
  • En acero inoxidable para ambientes corrosivos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Rodamientos utilizados hasta el momento € 150 Costes rodamiento: Rodamientos de bolas NSK Molded-Oil € 99
Costes de pérdida de producción: 8,6 horas a € 3.125/hora € 26 875 Costes de pérdida de producción: No hay paradas de producción € 0
Costes de ingeniería: 8,6 horas a € 25/hora € 215 Costes de ingeniería: No se requieren los servicios de mantenimiento € 0
Coste Total Anual € 27 240 € 99

Referencia:SS-SP-2054