Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Máquina Cortadora de Embutidos
Cost Saving: € 30 471
Introducción
Un productor líder de productos deribados del cerdo experimentaba fallos repetitivos con los rodamientos ensamblados en las 14 máquinas de Corte de Carne. El cliente necesitaba cambiar los rodamientos mensualmente causando paradas en su producción y altos costes de mantenimiento. NSK investigó este problema e identificó que la causa de los fallos prematuros era debida a la penetración de agua y contaminación que entraban en los rodamientos durante el lavado diario de las máquinas. NSK propuso cambiar los rodamientos por rodamientos de NSK Molded-Oil resultando en una mejora de vida de los rodamientos y por tanto un ahorro importante de costes.
- Máquina Cortadora de Embutidos
- Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con Molded-Oil
Factores Clave
- Frequentes fallos de los rodamientos que ocurrían cada mes en las 14 máquinas
- Aproximadamente 168 horas de operarios eran necesarias anualmente para sustituir los rodamientos
- Importantes paradas por mantenimiento, 3 horas por rodamiento y cambio del eje por máquina
- Solución de NSK: Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda con lubricación Molded-Oil
- Mejora sustancial de la vida del rodamiento si fallos en un periodo de 4 meses por máquina
- Mejora de la productividad
- Importante ahorro de costos anual
Propuesta de Valor
- Debido a los fallos repetitivos de los rodamientos, el cliente solicitó a NSK una solución para el problema en sus máquinas cortadoras y clasificadoras de embutidos
- El análisis efectuado en los rodamientos con fallos determinó que éstos eran debido a la penetración de agua y partículas contaminantes durante los lavados
- Se propuso realizar una prueba con los Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda Molded-Oil de NSK la cuál fue muy exitosa mejorando la vida del rodamiento sustancialmente
- Los rodamientos Molded-Oil están siendo ensamblados en la actualidad en las 14 máquinas. Se espera un ahorro anual significativo de costes por reducción de paradas de mantenimiento
Características del producto
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible para rodamiento de bolas, rodillos esféricos y rodillos cónicos
- Anti corrosión - Rodamiento completamente fabricado en acero inoxidable para entornos corrosivos
- Opera en entornos y ambientes limpios al estar libre de grasa y no necesitar relubricación
- Aumenta a más de doble la vida en ambientes con agua o contaminados comparado con la lubricación por grasa
- Sellado de contacto de alta integridad
- El Molded-Oil suministra lubricante continuamente, manteniendo durante largos períodos de tiempo un funcionamiento libre de mantenimiento
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste de los Rodamientos | € 11.021 | Costes rodamiento: Coste de los Rodamientos | € 34.478 | |
Costes de pérdida de producción: Costes por pérdidas de producción | € 23.520 | Costes de pérdida de producción: Costes por pérdidas de producción | € 5.880 | |
Costes de ingeniería: Costes laborales | € 15.120 | Costes de ingeniería: Costes laborales | € 3.528 | |
Costes de ingeniería: Costes de componentes auxiliares | € 32.928 | Costes de ingeniería: Costes de componentes auxiliares | € 8.232 | |
Coste Total Anual | € 82 589 | € 52 118 |
Referencia:SS-SP-2067
Compartir