Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Planta de Procesamiento de Leche
Cost Saving: € 13 304
Introducción
Un cliente tenía fallos regulares de los rodamientos montados en un transportador en una Planta de Procesamiento de Leche. Los rodamientos estaban en un lugar inaccesible y su lubricación era difícil. El cliente los tenía que cambiar cada 10 semanas, provocando paradas de producción de 3 horas como mínimo 2 veces al año. NSK analizó la aplicación y sugirió que los insertos de acero inoxidable con Molded-Oil podrían mejorar la vida. En conjunción con los alojamientos poliméricos Silver-Lube® se obtiene la combinación Life-Lube®. Las pruebas mostraton que la vida del rodamiento se incrementó pasando de 10 semanas a más de 1 año.
![Food - Beverage, conveyor, milk, bottles Food - Beverage, conveyor, milk, bottles](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--9a075e04-77b7-40d8-af04-4b7832efda17/in-fb-conveyor-milk-ii.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Procesamiento de Leche
![RHP Life-Lube Molded-Oil RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f1914538-2231-4d3a-a8cd-0336fd3cee02/p-bu-life-lube-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Soporte Life-Lube® con inserto Molded-Oil
Factores Clave
- Planta de procesamiento de leche
- El cliente debía cambiar los rodamientos cada 10 semanas
- La solución NSK: alojamientos Life-Lube® con insertos Molded-Oil
- Reducción de las paradas de producción
- Mejora de la productividad
- Ahorro de costes y cero mantenimiento
Propuesta de Valor
- El análisis de la aplicación de NSK mostró una vida del rodamiento baja y dificultad de mantenimiento
- NSK recomendó insertos Molded-Oil y alojamientos plásticos Silver-Lube®
- La mayor resistencia a la corrosión y la lubricación Molded-Oil aumentaron la vida por encima de los 12 meses
- Se obtuvieron beneficios adicionales al no haber de cambiar el eje después de cada rotura
- Se facilitó soporte técnico para ajustar las unidades Life-Lube®
Características del producto
- Alojamiento de resina termoplástica PBT
- Insertos Molded-Oil inserts (con lubriante sólido)
- Acero inoxidable martensítico
- Sellados de goma de nitrilo
- Disponible en configuración de pedestal, brida con 2 o 4 amarres y unidades tensoras
- Diámetro interior 20mm – 40mm
- Resistente a la corrosión
- Alojamiento sin pintura, previene las virutas y la descamación
- Resistente a la contaminación, incrementando la vida operativa
- Ideal para aplicaciones con procesamiento de líquidos
- No necesita re-lubricación
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Diseño interior del rodamiento | €140 | Costes rodamiento: Nuevo diseño del rodamiento | €136 | |
Costes de ingeniería: Costes de mantenimiento: 2 operarios × 3 horas x 5 reparaciones/año x 25€/hora |
€750 | Costes de ingeniería: Ningún coste de mantenimiento | €0 | |
Costes de pérdida de producción: Coste parada de producción: 3 horas x 2.055€ x 2 al año | €12.330 | Costes de pérdida de producción: Ninguna parada | €0 | |
Costes de ingeniería: 2 ejes sustituidos x 110€ cada uno | €220 | Costes de ingeniería: Ningún eje sustituido | €0 | |
Coste Total Anual | € 13 440 | € 136 |
Referencia:SS-SP-2006
Compartir