Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Ventilador de un horno
Cost Saving: € 34 907
Introducción
Una pastelería líder en Reino Unido experimentaba regularmente paradas de producción inesperadas, debido a fallos prematuros de las unidades de soporte de bolas pillow block, montadas en un ventilador de recirculación de un horno de alta temperatura. Esto resultaba alteraciones significativas de la producción, altos costes de parada y producto estropeado. NSK realizó una evaluación completa de la aplicación, incluyendo análisis de los soportes estropeados, y concluyó que los rodamientos se rompían por precarga excesiva y selección incorrecta del lubricante en la instalación. NSK propuso los soportes Plummer Block con rodamientos de rodillos de alta carga y sellados laberínticos, y recomendó la correcta posición del rodamiento y su lubricación. Esta solución resultó en una mejora inmediata y una extensión significativa de la vida operativa en un factor de 4.5 veces.
![Food - Beverage, Oven, Recirculation Fan Unit Oven re-circulation Fan Unit](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ffc62fc3-93b1-4d63-af9b-2735ce690122/in-fb-oven-recirculation-fan-unit.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Ventilador de recirculación de un horno
![Plummer Block - SNN Cut model NSK Plummer Blocks with high capacity Spherical Roller Bearings and Labyrinth seals](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--64471518-7c70-40a8-90f1-895e4937b1d1/p-bu-plummer-block-snn-unit-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Plummer Blocks con Rodamientos de Rodillos Esféricos de alta capacidad de carga y Sellados Laberínticos
Factores Clave
- Alta temperatura en ventilador de recirculación de horno - orientación vertical y accionado por correa
- Rodamientos existentes no adecuados para las condiciones operativas
- Fallos frecuentes de los rodamientos cada 6 semanas
- Los fallos de los rodamientos provocaban paradas de máquina y notables pérdida de producción
- NSK propuso soportes Plummer Blocks SNN con rodamientos de rodillos esféricos de alta carga y sellados laberínticos, con recomendaciones de la posición correcta y lubricación
- La vida del rodamiento se extendió de 6 a 27 semanas
- Gran ahorro de costes generado por la mejora de la eficiencia en la producción y la fiabilidad del equipamiento
Propuesta de Valor
- Debido a los fallos de los rodamientos repetitivos y costosos el cliente solicitó una solución a sus problemas en un horno con ventilador de recirculación
- El análisis de la aplicación de NSK determinó que los rodamientos fallaban por la precarga excesiva y lubricación inadecuada
- NSK propuso los soportes Plummer Block SNN con rodamientos de rodillos esféricos HPS y sellados laberínticos, conjuntamente con recomendaciones de posición correcta de los rodamientos y lubricación
- NSK propuso los soportes Plummer Block SNN con rodamientos de rodillos esféricos HPS y sellados laberínticos, conjuntamente con recomendaciones de posición correcta de los rodamientos y lubricación
- Esto resultó en una reducción de paradas de máquina y costes de mantenimiento e importante ahorro de coste anual
Características del producto
- Equipado con dos orificios de lubricación y uno de drenaje
- Base con esquinas sólidas para los pasadores de fijación
- Fácil de ensamblar, alinear y bajos costes de mantenimiento
- Alta rigidez (minimiza la deformación del asiento del rodamiento)
- Amplio rango de sellados y disposiciones para ajustarse a todas las necesidades
- Buena transferencia térmica
- El mismo alojamiento se puede utilizar tanto para rodamientos rodamientos de bolas autoalineantes de doble hilera como rodillos esféricos de doble hilera
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: 2 soportes reemplazados 9 veces por año | € 14 171 | Costes rodamiento: Instalación inicial más 2 soportes reemplazados dos veces por año | € 2 873 | |
Costes de pérdida de producción: € 550/hr x 5 hr tiempo de reemplazo x 9 paradas al año | € 24 750 | Costes de pérdida de producción: € 550/hr x 5 hr tiempo de reemplazo x 2 paradas por año | € 5 500 | |
Costes de ingeniería: 2 técnicos de mantenimiento x 5 hrs/parada x 9 paradas/año | € 2 565 | Costes de ingeniería: 2 técnicos de mantenimiento x 5 hrs/parada x 2 paradas/año | € 855 | |
Costes rodamiento: Producto dañado | € 3 406 | Costes rodamiento: Producto dañado | € 757 | |
Coste Total Anual | € 44 892 | € 9 985 |
Referencia:SS-SP-2063
Compartir