Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Unidad de Pick & Place
Cost Saving: € 41 791
Introducción
Una compañía de la industria de Alimentación y Embotellado estaba sufriendo fallos de rodamientos recurrentemente en una Unidad de Pick & Place (Selección y Colocación). Aproximadamente, 4 pares de rodamientos eran cambiados anualmente, debido al fallo del rodillo cada 3 meses. Una revisión por parte de NSK demostró que la causa era el ingreso de agua y de los materiales procesados. NSK recomendó reemplazar el rodamiento estándar por rodamientos con lubricación solida Molded Oil. Una prueba fue implementada y desde entonces, los fallos se han reducido significativamente. Durante aproximadamente un año, no se produjeron fallos. El resultado fue una producción incrementada a través de la reducción de las paradas de la maquinaria.
![Food - Beverage, pick-and-place unit Food - Beverage, pick-and-place unit](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--a0bbb2b1-1120-4967-8f48-e3ad3aa06933/in-fb-pick-place-unit-roller.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Unidad Pick & Place
![Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--248635ab-53cc-41a7-966d-57c3e5353d83/p-dgbb-spacea-molded-oil-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- NSK Rodamientos Rígidos de Bolas de NSK Molded-Oil
Factores Clave
- Frecuentes fallos de rodamientos, sustiyendose 8 rodamientos al año
- Numerosas horas de mano de obra en sustituir los rodamientos dañados
- Frecuentes paradas de máquina, con el coste productivo asociado
- Solución NSK: Rodamientos de bolas con lubricación solida Molded-Oil
- Incremento de la Productividad
- Realización de Cost saving
Propuesta de Valor
- La revision de la aplicación por parte de NSK determinó que el fallo era debido a la ausencia de lubricación y el ingreso de agua y productos procesados.
- Una vez revisada completamente la aplicación, NSK recomendó el uso de Rodamientos con Molded Oil.
- Se realizó una prueba con Rodamientos con Molded Oil.
- El resultado de la prueba fue un incremento substancial de la vida, y una reducción del tiempo de parada de máquina.
Características del producto
- La lubricación solida Molded-Oil suministra continuamente aceite lubricante
- Funciomamiento libre de grasa, sin necesidad de relubricar, mantiene el ambiente operativo limpio.
- La Vida Operativa se duplicó respecto a la lubricación con grasa, incluso con presencia de agua y ambientes contaminados
- Sellados de contacto disponibles como estándar para los rodamientos de bolas
- La lubricación Molded Oil consigue un tiempo más largo sin paradas de mantenimiento
- Continuo suministro de aceite, disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible para Rodamientos de Bolas, Rodamientos de Rodillos Esféricos y Rodillos Cónicos
- Acero inoxidable para ambientes corrosivos
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste Rodamientos | € 172 | Costes rodamiento: Coste Rodamientos | € 501 | |
Costes de ingeniería: Costes laborales | € 3.240 | Costes de ingeniería: Costes laborales | € 0 | |
Costes de pérdida de producción: Coste por pérdidas de producción | € 38.880 | Costes de pérdida de producción: Coste por pérdidas de producción | € 0 | |
Coste Total Anual | € 42 292 | € 501 |
Referencia:SS-SP-2075
Compartir