Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Tren de laminación
Cost Saving: € 270 312
Introducción
En una planta de acero europea, los rodillos de soporte de un competidor fallaron prematuramente en la fase de pruebas. Inicialmente el proyecto fue otorgado a la competencia. Tras varios intentos fallidos, se les consultó a los ingenieros de NSK soporte técnico, los cuales propusieron usar rodamientos de rodillos cilíndricos con diseño deflector del anillo interior optimizado para incrementar la vida últil del rodamiento. La vida útil estimada es de más de 1,5 años sin ningún tipo de fallo. Esto ayuda a reducir drásticamente las paradas de la máquina no previstas y los costes de mantenimiento asociados.
- Laminador Senzimir
- CRB doble hilera con deflector del anillo interior
Factores Clave
- Rodamientos de rodillos cilíndricos para laminador senzimir
- Rodamientos de rodillos cilíndricos para laminadora senzimir
- La propuesta de NSK fue usar rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera con diseño deflector del anillo interior optimizado
- Lubricación por circulación de aceite brinda suficiente lubricación en los rodamientos
- Se estima una vida útil aproximada de 1,5 años
Propuesta de Valor
- Rodamientos de rodillos cilíndricos para laminador senzimir
- Rodamientos de rodillos cilíndricos para laminadora senzimir
- La propuesta de NSK fue usar rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera con diseño deflector del anillo interior optimizado
- Lubricación por circulación de aceite brinda suficiente lubricación en los rodamientos
- Se estima una vida útil aproximada de 1,5 años
Características del producto
- Rodamientos de rodillos cilíndricos para laminador senzimir
- Rodamientos de rodillos cilíndricos para laminadora senzimir
- La propuesta de NSK fue usar rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera con diseño deflector del anillo interior optimizado
- Lubricación por circulación de aceite brinda suficiente lubricación en los rodamientos
- Se estima una vida útil aproximada de 1,5 años
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento | € 456 000 | Costes rodamiento | € 250 488 | |
Costes de ingeniería | € 6 400 | Costes de ingeniería | € 1 600 | |
Costes de pérdida de producción | € 60 000 | Costes de pérdida de producción | € 0 | |
Coste Total Anual | € 522 400 | € 252 088 |
Referencia:SS-SP-1-956
Compartir