Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Tren de laminación
Cost Saving: € 82 312
Introducción
Un fabricante de acero en UK sufría de fallos frecuentes en los rodamientos de rodillos de soporte. Los fallos no planeados causaban la eliminación completa de los rodillos. Como consecuencia del fallo, el producto final requería ser re-procesado o hecho de nuevo. Los ingenieros de NSK trabajaron con el distribuidor para identificar que un cambio de servicio transfería una gran cantidad de calor a los rodamientos de rodillos cilíndricos lo que resultaba en la degradación de la grasa y eventualmente el fallo del rodamiento. NSK propuso un juego mayor y lubricación de alta temperatura. Como resultado, la vida del rodamiento aumentó a más de 12 meses.
![Steel - Metals, Cold Rolling Mill Tren de laminación](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4b129334-55d2-4d23-a5e0-0bd83a207fb3/in-sm-cold-rolling-mill-i-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Tren de laminación
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp Rodameintos de Rodillos Esféricos NSKHPS](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamiento de Rodillos Esféricos NSKHPS
Factores Clave
- Tren de laminación con la vida del rodamiento muy corta, <2 meses, dañando producto final
- La transferencia de calor aceleraba la degradación del lubricante
- La reducción del juego y la mala lubricación causaban rotura
- NSK analizó la aplicación y los rodamientos fallidos de la competencia
- Solución NSK: rodamientos de rodillos esféricos con mayor juego y lubricante de alta temperatura
- Vida del rodamiento incrementada a más de 12 meses
Propuesta de Valor
- Tren de laminación con la vida del rodamiento muy corta, <2 meses, dañando producto final
- La transferencia de calor aceleraba la degradación del lubricante
- La reducción del juego y la mala lubricación causaban rotura
- NSK analizó la aplicación y los rodamientos fallidos de la competencia
- Solución NSK: rodamientos de rodillos esféricos con mayor juego y lubricante de alta temperatura
- Vida del rodamiento incrementada a más de 12 meses
Características del producto
- Tren de laminación con la vida del rodamiento muy corta, <2 meses, dañando producto final
- La transferencia de calor aceleraba la degradación del lubricante
- La reducción del juego y la mala lubricación causaban rotura
- NSK analizó la aplicación y los rodamientos fallidos de la competencia
- Solución NSK: rodamientos de rodillos esféricos con mayor juego y lubricante de alta temperatura
- Vida del rodamiento incrementada a más de 12 meses
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento | € 1 635 | Costes rodamiento | € 134 | |
Costes de ingeniería | € 908 | Costes de ingeniería | € 0 | |
Costes de pérdida de producción | € 45 420 | Costes de pérdida de producción | € 0 | |
Costes de lubricación | € 5 678 | Costes de lubricación | € 11 | |
Otros costes: Rodillos nuevos o producto re-procesado | € 29 749 | Otros costes: Rodillos nuevos | € 933 | |
Coste Total Anual | € 83 390 | € 1 079 |
Referencia:SS-SP-2-911
Compartir