Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un gran fabricante de productos de pescado experimentaba problemas repetitivos en los sinfines de sus Intercambiadores. Los cambios en los rodamientos se sucedían cada 8 semanas y representaban altos costes de mantenimiento así como largas paradas de producción. Las investigaciones de NSK probaron que los fallos eran debidos a partículas contaminantes que penetraban dentro del rodamiento y recomendó realizar una prueba con rodamientos Molded-Oil de NSK, resultando en una mejor inmediata y una vida significativamente superior.

Food - Beverage, heat exchanger unit
  • Intercambiador de Calor de Superfície Rascada (Contherm)
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Rodamientos Molded-Oil

Factores Clave

  • Fallos repetitivos en los rodamientos cada 8 semanas en un total de 5 máquinas
  • Aproximadamente 60 horas de trabajo anuales para reemplazar los rodamientos antiguos
  • Importantes paradas de producción, 5 horas por cambio de rodamiento
  • Solución NSK: Rodamientos de bolas con lubricación Molded-Oil
  • Incremento significativo de la vida de los rodamientos (sin fallos en 3 años)
  • Mejora de la productividad
  • Importante ahorro de costes

Propuesta de Valor

  • Los fallos repetitivos y costosos en los Intercambiadores de Calor del cliente requieren una solución por parte de NSK
  • Después del análisis, NSK determinó que los fallos eran causados por el ingreso de agua y partículas contaminantes que deterioraban la lubricación y en consecuencia el rodamiento
  • Se realizó una prueba con rodamientos de bolas de ranura profunda con lubricación Molded-Oil de NSK que resultó ser un éxito al incrementar la vida operativa de los rodamientos hasta más de 3 años
  • Los rodamientos Molded-Oil fueron ensamblados en todas las máquinas reduciendo significativamente las paradas de producción y los costes de mantenimiento anuales

Características del producto

  • Disponible para aplicaciones de alta velocidad
  • Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cilíndricos
  • Acero inoxidable para ambientes corrosivos
  • Los rodamientos Molded-Oil ofrecen una lubricación continua con aceite
  • Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entorno acuosos y polvorientos
  • Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto para rodamientos de bolas
  • Al no usar grasa y no ser relubricados se mantiene un entorno de operación limpio
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Rodamientos utilizados hasta el momento € 300 Costes rodamiento:  Rodamiento de Bolas Molded-Oil de NSK € 225
Costes de pérdida de producción: 12 fallos a 5 horas de parada: 60 horas a 1.250€/hora € 75.000 Costes de pérdida de producción: No hay paradas de producción € 0
Costes de ingeniería: 12 fallos a 5 horas de mantenimiento:  60 horas a 62,5 €/hora € 3.750 Costes de ingeniería: No hay costes de mantenimiento € 0
Costes de ingeniería: Sello mecánico: 12 unidades € 18.750 Costes de ingeniería: Sello mecánico: 1 unidad € 1.562
Coste Total Anual € 97 800 € 1 787

Referencia:SS-SP-2053