Success Story
Industria: Industria de la Minería
Aplicación: Polea Transportadora - polea en un transportador de carga de barcos
Cost Saving: € 77 376
Introducción
En una instalación portuaria de mineral de hierro en Australia, una polea en un transportador de carga de barcos tenía sólo 6 meses de vida operativa debido a la fuerte entrada de partículas de hierro y a la contaminación de agua en el lubricante. Los ingenieros de NSK diseñaron un rod. de rodillos esféricos para la aplicación del transportador de carga de barcos, que ofrecía la solución con material Hi-TF y sellados de nitrilo (HNBR) extraíbles para ampliar la vida operativa. El acero Hi-TF es eficaz para contrarrestar el desgaste que suele producirse en la pista de rodadura, donde el material de la zona de carga fija se desgasta por la entrada de partículas.
![Quarry, Mining, Construction, Ship, Harbour Cinta transportadora de carga de barcos](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--809ef800-b677-496a-a90b-995c71e4ed9f/in-qmc-ship-harbour-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Polea transportador carga de Barcos
![Spherical Roller Bearing, detachable seal Rodamiento de Rodillos Esféricos- Sellado Extraible](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--693a4afd-5127-4569-b2fa-4e774063d544/p-srb-detachable-seal-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rod. de Rodillos Esféricos con Sellado Extraible
Factores Clave
- Una polea articulada en un transportador de carga de barcos sólo tenía una vida útil de 6 meses antes de tener que ser cambiada
- NSK investigó el fallo del rodamiento y descubrió que la entrada de lubricante reducía la vida útil
- Corta vida útil que requiere horas de trabajo de mantenimiento regulares y costosas y además pérdidas de producción
- Solución NSK: Rodamientos de Rodillos Esféricos en material H-TF con sellado de nitrilo extraíble
- Incremento de la vida útil de los rodamientos
Propuesta de Valor
- Una polea articulada en un transportador de carga de barcos sólo tenía una vida útil de 6 meses antes de tener que ser cambiada
- NSK investigó el fallo del rodamiento y descubrió que la entrada de lubricante reducía la vida útil
- Corta vida útil que requiere horas de trabajo de mantenimiento regulares y costosas y además pérdidas de producción
- Solución NSK: Rodamientos de Rodillos Esféricos en material H-TF con sellado de nitrilo extraíble
- Incremento de la vida útil de los rodamientos
Características del producto
- Una polea articulada en un transportador de carga de barcos sólo tenía una vida útil de 6 meses antes de tener que ser cambiada
- NSK investigó el fallo del rodamiento y descubrió que la entrada de lubricante reducía la vida útil
- Corta vida útil que requiere horas de trabajo de mantenimiento regulares y costosas y además pérdidas de producción
- Solución NSK: Rodamientos de Rodillos Esféricos en material H-TF con sellado de nitrilo extraíble
- Incremento de la vida útil de los rodamientos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento | € 3 511 | Costes rodamiento | € 3 074 | |
Costes de pérdida de producción | € 85 049 | Costes de pérdida de producción | € 28 350 | |
Otros costes | € 30 607 | Otros costes | € 10 368 | |
Coste Total Anual | € 119 167 | € 41 791 |
Referencia:SS-SP-11-551
Compartir