Success Story
Industria: Agrícola
Aplicación: Grada de discos para barro
Cost Saving: € 8 000
Introducción
Un contratista que trabajaba con gradas de discos tenía graves problemas a lo largo o después de la época de cosecha debido al fallo de los rodamientos. Los rodamientos se averiaban bien por su contaminación durante el uso, o bien por el bloqueo de los discos tras un período de inactividad. Esto quería decir que después de cada estación todos los rodamientos de la máquina se tenían que reemplazar. Ello requería una gran inversión económica y de tiempo. Además, también se requería un mantenimiento de forma regular durante el periodo de la cosecha. NSK fue requerida para una solución del problema que consistió en ensamblar el Agri Hub para Gradas de Disco que no requiere mantenimiento y brinda una vida útil más larga gracias a su sellado de gran resistencia y a su engrasado duradero. Las unidades se pudieron intercambiar sin problemas con el mecanismo actual y, además, facilitaron el montaje por su ventajoso diseño modular. De este modo se eliminaron los costes anteriores..
![Disc harrow, agriculture, application Disc harrow, agriculture, application](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--efd463b3-1c1c-4e97-8275-c482df75ab60/in-agri-disk-harow-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Grada de discos para barro
![Agri Disc Hub, Sealing, close-up Agri Disc Hub, Sealing, close-up](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--7605af7a-31ff-4621-a2f3-0342837422f0/p-bu-agri-hub-special-sealing.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Agri Hub para Gradas de discos con sellado especial
Factores Clave
- Engrasado de por vida
- Libre de mantenimiento
- Mayor vida últil
- Sellado mejorado
- Intercambiable con el producto actual
Propuesta de Valor
- NSK investigó el producto fallido
NSK ofreció una solución intercambiable, no fue necesario rediseñar la máquina
Características del producto
- Re-engrasado de por vida
- No necesita mantenimiento
- Diseño robusto
- Sellado mejorado
- Diseño flexible
- Intercambiable con el diseño actual
- Fácil montaje
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de pérdida de producción: Inoperable por 2 días |
2 000 € | Costes de pérdida de producción: Sin paradas por mantenimiento | 0 € | |
Costes rodamiento: Máquina de grada de un disco | 3 000 € | Costes rodamiento: No hay necesidad de nuevos Agri Hubs | 0 € | |
Costes de ingeniería: Montaje de rodamientos | 2 000 € | Costes de ingeniería: No necesita cambiar los Agri Hubs | 0 € | |
Costes de ingeniería: Girar los blindajes una vez por semana |
1 000 € | Costes de ingeniería: Sin mantenimiento semanal | 0 € | |
Coste Total Anual | € 8 000 | € 0 |
Referencia:SS-SP-1023
Compartir