Success Story
Industria: Cementera
Aplicación: Bomba de Lodos
Cost Saving: € 51 476
Introducción
Una planta de cemento en los Estados Unidos experimentaba fallos prematuros en los rodamientos debido a una contaminación en sus bombas de lodos. Los rodamientos duraban solo dos o tres meses, lo que causaba frecuentes paradas y altos costos de mantenimiento. Se contactó con NSK para evaluar el problema y los ingenieros de NSK sugirieron un diseño mejorado de los rodamientos junto con una recomendación para aumentar los estándares de ajuste de los mismos. Después de la implementación, la vida del rodamiento se duplicó.
- Fábrica de Cemento
- Rodamiento de Bolas de Contacto Angular con acero especial HTF
Factores Clave
- Bomba para lechada de cemento
- Fallos prematuros de los rodamientos
- Solución NSK: Rodamientos de bolas de contacto angular con material HTF conjuntamente con un curso de formación de instalación y mantenimiento de rodamientos
- Incremento de la vida operativa del rodamiento
- Importante ahorro de costes
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK realizaron una Revisión de la Aplicación
- La revisión demostró que el rodamiento fallaba debido a la contaminación
- NSK recomendó ensamblar Rodamientos de Bolas de Contacto Angular con material HTF
- Con el nuevo rodamiento se duplicó la vida operativa
- Se realizó una formación técnica en relación a las técnicas de instalación y mantenimiento de rodamientos
Características del producto
- Rodamiento de Bolas de Contacto Angular con acero especial HTF
- Innovadora tecnología de tratamiento térmico
- Rodamiento de acero estándar superior
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste total de los rodamientos | 96 916 € | Costes rodamiento: Coste total de los rodamientos | 42 940 € | |
Costes de formación: Sin formación técnica | 0 € | Costes de formación: Formación técnica al equipo de mantenimiento | 2 500 € | |
Coste Total Anual | € 96 916 | € 45 440 |
Referencia:SS-SP-0023
Compartir