Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Manipulación de material, Transportador
Cost Saving: € 15 556
Introducción
En una planta de acero, un transportador mueve material en forma de barra a lo largo de otro transportador mientras se enfría. Se utilizaban cojinetes de fricción que fallaban unas 6 veces al año. NSK analizó la aplicación y sugirió una solución con rodamientos de elementos rodantes para ahorrar tiempo de parada y mejorar el rendimiento. Se reemplazaron los cojinetes de fricción por rodamientos rodamientos de rodillos esféricos, los cuales ofrecían una vida a fatiga teórica calculada de 7.2 años. Se montaron los rodamientos y funcionaron por un año sin ninguna intervención. Se redujeron la entrada de contaminación y la lubricación, ofreciendo ahorros añadidos.
![Steel - Metals, Cold Rolling Mill Cold rolling mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4b129334-55d2-4d23-a5e0-0bd83a207fb3/in-sm-cold-rolling-mill-i-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Industria del acero - Transportado
![Spherical Roller Bearing, EA Series, Press Steel Cage, 2Comp Spherical Roller Bearing - EA Cage](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--3ff486c8-9baf-455f-8d45-66e2f8420b38/p-srb-ea-series-press-steel-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamientos de Rodillos Esféricos
Factores Clave
- Alto ratio de fallos, cojinetes de fricción montados, ambiente contaminado, altas cargas
- Posición en exterior, transporte de barras de acero
- NSK sugerió una solución para ahorrar tiempo de parada y mejorar el rendimiento de la producción
- Los rodamientos de rodillos esféricos NSK tienen una mayor vida calculada que los cojinetes utilizados hasta la fecha
- Los productos NSK estuvieron más de un año funcionando sin intervención alguna
- Grandes ahorros de costes obtenidos gracias al reducido mantenimiento y baja pérdida de producción
Propuesta de Valor
- Alto ratio de fallos, cojinetes de fricción montados, ambiente contaminado, altas cargas
- Posición en exterior, transporte de barras de acero
- NSK sugerió una solución para ahorrar tiempo de parada y mejorar el rendimiento de la producción
- Los rodamientos de rodillos esféricos NSK tienen una mayor vida calculada que los cojinetes utilizados hasta la fecha
- Los productos NSK estuvieron más de un año funcionando sin intervención alguna
- Grandes ahorros de costes obtenidos gracias al reducido mantenimiento y baja pérdida de producción
Características del producto
- Alto ratio de fallos, cojinetes de fricción montados, ambiente contaminado, altas cargas
- Posición en exterior, transporte de barras de acero
- NSK sugerió una solución para ahorrar tiempo de parada y mejorar el rendimiento de la producción
- Los rodamientos de rodillos esféricos NSK tienen una mayor vida calculada que los cojinetes utilizados hasta la fecha
- Los productos NSK estuvieron más de un año funcionando sin intervención alguna
- Grandes ahorros de costes obtenidos gracias al reducido mantenimiento y baja pérdida de producción
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento | 742 € | Costes rodamiento | 430 € | |
Costes de ingeniería | 655 € | Costes de ingeniería | 0 € | |
Costes de pérdida de producción | 14 611 € | Costes de pérdida de producción | 0 € | |
Coste Total Anual | 15 986 € | 430 € |
Referencia:SS-SP-2-587
Compartir