Filosofía y logros / Cuatro tecnologías principales más una
Filosofía y logros

NSK ha buscado incansablemente tecnologías innovadoras y se ha centrado en mejorar la calidad para contribuir a una sociedad más segura y fluida y proteger el medio ambiente global, en línea con su filosofía corporativa. La base que sustenta esas tecnologías consiste en tribología, materiales, simulación numérica y mecatrónica, que son las cuatro tecnologías centrales de NSK.
Luego está la ingeniería de fabricación, otra importante tecnología y punto fuerte de NSK que da forma a nuestras tecnologías centrales.
Las tecnologías y productos que se han creado en base a nuestras Cuatro Tecnologías Centrales, con el “más Uno” de la ingeniería de fabricación, están contribuyendo tanto al desarrollo de la industria en todo el mundo como a los estilos de vida satisfactorios de las personas.
NSK seguirá participando en el desarrollo tecnológico avanzado y proporcionando productos altamente funcionales y de alta calidad que satisfagan las necesidades del mercado en los próximos años.
En un esfuerzo por contribuir a una sociedad más segura y fluida y proteger el medio ambiente global, como lo establece la filosofía corporativa de NSK, NSK se esfuerza por determinar con precisión las necesidades de los clientes y de la sociedad, y desarrollar productos y tecnologías respetuosos con el medio ambiente que utilicen las cuatro tecnologías principales de la empresa: Tribología (tecnología de control de fricción), Materiales, Simulación Numérica y Mecatrónica.
Al desarrollar y lanzar al mercado nuevos productos sofisticados e innovadores de manera oportuna, NSK contribuye a crear una sociedad más segura y fluida, al mismo tiempo que ayuda a ahorrar energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Las cuatro tecnologías principales más una
Tribología

Fricción en la superficie de la bola del rodamiento
Estudiar, aclarar y controlar la fricción
La tribología es el estudio de la fricción y el desgaste de las superficies de contacto en movimiento relativo, como las partes giratorias que soportan enormes fuerzas con una fina película de aceite. Las condiciones de trabajo severas se mitigan mediante tratamientos superficiales y de lubricación desarrollados por NSK, lo que da como resultado un rendimiento superior para aplicaciones que requieren bajo índice de fricción, rotación de alta velocidad, funcionamiento silencioso o mayor duración.
Materiales

Cojinetes que utilizan cerámica y resinas
Búsqueda incesante de rendimiento, duración y fiabilidad
La investigación y el desarrollo de materiales afectan a casi todos los aspectos del rendimiento del producto. Mediante una cuidadosa selección de la composición del material, el tratamiento térmico y los materiales cerámicos, NSK permite optimizar el rendimiento de la aplicación. Esto puede ser el resultado de mejoras en el funcionamiento, la resistencia o la fiabilidad, o mediante avances en la rentabilidad o la eficiencia de la producción.
Simulación numérica

Ejemplo de análisis de flujo de grasa para rodamientos
Recreación simulada en el ciberespacio para predecir el rendimiento
En el pasado, la precisión y fiabilidad en el desarrollo de productos se lograban con un diseño basado en la experiencia y períodos de prueba más prolongados. La tecnología de simulación de NSK permite la validación virtual para acelerar el diseño y la producción. También se pueden evaluar y analizar condiciones extremas o diseños innovadores que desafían las expectativas anteriores.
Mecatrónica

Rueda activa
La tecnología apoya a las personas para un futuro cómodo, seguro y confortable
La mecatrónica integra la tecnología de elementos de máquinas con la tecnología de control. Al combinar rodamientos, husillos a bolas y guías lineales, junto con motores, sensores y ordenadores, se obtiene una mayor funcionalidad mecánica con el control por ordenador. Esta tecnología aplica nuevas funciones y rendimiento a una gran variedad de maquinaria industrial, como la de automóviles y la biomedicina. También contribuye a una mayor fiabilidad, así como a la comodidad y seguridad en la vida diaria.
Ingeniería de fabricación

Planta de Cheonan en Corea del Sur
Dando forma a la tecnología con cuatro núcleos
Contribuir al medio ambiente y aumentar la seguridad a través de nuestras cuatro tecnologías principales requiere algo que dé vida a estas tecnologías. Además, es fundamental producir sistemáticamente con alta calidad. NSK aborda estos problemas aplicando IA a sus equipos, utilizando IoT y optimizando su marco de producción general mientras trabaja para lograr la creación de fábricas inteligentes que ahorren espacio, ahorren energía y reduzcan los requisitos de mano de obra.
Compartir