Herramientas Montaje
Herramientas Montaje
¿Por qué son importantes las operaciones de montaje y desmontaje?
Hasta el 20% de todos los problemas en los rodamientos son originados por malas técnicas de montaje.
Los rodamientos son un componente clave en cualquier maquinaria en movimiento y deben manipularse correctamente para garantizar que funcionen a las máximas prestaciones. Los rodamientos deben ser montados correctamente, ya sea en un eje como en un alojamiento. Esto significa generalmente que un anillo del rodamiento se monta con un ajuste de interferencia, ya sea en el eje o en el alojamiento. Los valores de estos ajustes lo recomienda NSK en sus catálogos técnicos. En consecuencia, el montaje requiere que se utilicen herramientas especiales para que la fuerza necesaria se aplique en el anillo o que se calienten los componentes para lograr el montaje con facilidad. Sin embargo, estas consideraciones no se aplican siempre lo que conduce a que el rodamiento sufra daños durante el montaje o durante la extracción. Estos daños pueden ir desde indentaciones en los caminos de rodadura del rodamiento, pasando por deformaciones en los sellados hasta fractuas en el rodamiento. Del mismo modo, los daños en el rodamiento y sus componentes circundantes durante la extracción pueden ser costosos y causar problemas en futuras operaciones de montaje. No importa de qué tipo sea el daño sufrido, si se produce, el rodamiento no alcanzará la vida útil prevista en su diseño lo que puede provocar fallos prematuros en la máquina y generar unos altos costos de mantenimiento.
Para superar estos problemas, NSK ofrece una gama completa de herramientas especializadas para garantizar que el rodamiento se monte y se desmonte sin daños. Todo ello se complementa con cursos de formación impartidos por NSK en los que se enseñan las mejores prácticas en el uso de estas herramientas y se ayuda a los ingenieros a desarrollar procedimientos de montaje seguros y eficientes.

Montajes con interferencia
La mayoría de los rodamientos, ya sea el anillo interior o el exterior (en ciertos casos incluso ambos) está montado sobre el eje o en el alojamiento con un ajuste de interferencia.

Montaje incorrecto
Durante el montaje en frío de los rodamientos, debe asegurarse de que las fuerzas aplicadas en el montaje se apliquen siempre sobre el anillo con el ajuste de interferencia. Las fuerzas de montaje no deben aplicarse nunca a través de los elementos rodantes. El camino de rodadura se puede dañar si se aplica fuerza sobre el anillo equivocado del rodamiento.

Montaje correcto
El riesgo de dañar los caminos de rodadura se puede minimizar mediante el uso de las herramientas de montaje NSK especialmente diseñadas para el montaje de rodamientos. Los daños en el camino de rodadura se pueden evitar con el uso de las herramientas correctas.
Herramientas Mecánicas

Kit de Herramientas de Montaje FTN333
Los rodamientos pequeños y medianos son montados habitualmente en frio. Las herramientas NSK están diseñadas para un montaje rápido, preciso y eficiente que evita dañar el rodamiento.
- Adecuado para una amplia gama de tamaños de rodamientos
- Los anillos de impacto están hechos de material extremadamente resistente a los golpes
- Transmisión homogénea de la fuerza a los aros del rodamiento gracias a la especial construcción de los anillos de impacto

Kit Extractor de Rodamientos BPN62
El kit extractor de rodamientos de bolas de ranura profunda, permite el fácil desmontaje de los rodamientos sin necesidad de desmontar el eje y sin dañar los componentes que lo rodean.
- Fácil desmontaje de rodamientos de bolas en alojamientos ciegos
- 6 conjuntos de brazos extractores y 2 husillos
- Brazos del extracgtor de acero de alta calidad
Kit de Herramientas de Montaje FTN333 - Kit Extractor de Rodamientos BPN62

Llaves de Gancho NSK
Especialmente diseñadas para el montaje de tuercas y para la extracción en ejes cónicos y manguitos. Están disponibles en versiones estándar y de alta resistencia a impactos.
- Adecuadas para ejes, extremos cónicos y manguitos adaptadores
- Gama de impacto realizada con cabezales de acero forjado soldadas a empuñaduras de aleación de acero recubiertas de goma
- Gama de impacto diseñada con cabeza ancha para absorber los fuertes golpes y las fuerzas de impacto de los martillos
Herramientas Hidráulicas

Impulsores y Extractores Hidráulicos y Placas Extractoras
Las cargas elevadas son necesarias para lograr el ajuste recomendado entre el rodamiento y la superficie de montaje. La gama de empujadores y extractores hidráulicos y placas extractoras de NSK resultan ideales para este trabajo.

Tuercas Hidráulicas
Una tuerca hidráulica es ideal para aplicar mayores fuerzas de forma progresiva y paralela al eje para rodamientos grandes que estén montados sobre un eje o manguito.
- Las tuercas hidráulicas NSK están equipadas con un pasador axial patentado para facilitar su posicionamiento
- Están includas las palancas de apriete, los tornillos de desplazamiento y las llaves
- Las tuercas hidráulicas están recubiertas con Armaloy para disponer de una capa anti-óxido y que sean duraderas y robustas.

Bombas Hidráulicas
La gama de bombas hidráulicas de NSK se puede utilizar junto con tuercas hidráulicas o para los circuitos de aceite creados para extraer los rodamientos de los ejes cónicos.
- Dos tamaños dependiendo de la capacidad que se necesite
- El kit de bomba incluye: bomba, manguera, acoplamiento de desconexión rápida, manómetro, varilla empujadora, aceite extra y estuche de metal
Calentadores de Inducción
Usando bobinas de inducción de diseño especial, los calentadores de inducción NSK asegurarán que sus rodamientos se calientan de forma segura y eficiente a la temperatura óptima para un fácil montaje en caliente
NSK ofrece tres tipos de calentadores

Portátil, compacto y muy ligero (3.5 kg) Capacidad 10 kg y 1.5KVA
Pequeño, ahorro de espacio, operación silenciosa y diseño moderno
- Conductor del cono sin el yugo de la ayuda requerido - colocar simplemente la pieza de trabajo en el dispositivo

Rango amplio de medidas peso y potencia que cubren peso desde 80 kg a 300 kg
1.5 a 2.0 veces más rápido
- Se suministra con un rango de yugos para diferentes tamaños de rodamientos cuidadosamente almacenados en la unidad base.

- Modelo montado en el suelo capaz de manejar piezas de hasta 1200 kg
- Diseño cómodo con brazo corredero que lo hace fácil de usar con rodamientos pesados de hasta 1,2 m de diámetro exterior
- Unidad de control programable montada a una altura de trabajo fácil para su uso
Calentador de Inducción IHN010
Calentador de Inducción IHN080
Calentadores de Inducción - Manual de Usuario
Alineación Láser

Por qué es importante la alineación de la correa
La correcta alineación de las correas de transmisión es cada vez más importante en aquellos entornos donde el rendimiento de la máquina y los costes de mantenimiento son aspectos clave. La desalineación de las poleas puede generar fuerzas innecesarias sobre la máquina, causando vibraciones, un mayor desgaste, fallos prematuros del rodamiento y, en definitiva, costosos periodos de inactividad de la máquina.

LAB-Set – la solución de NSK a todos los problemas de alineación de la correa
Con LAB-Set, se garantiza la correcta alineación de las correas de transmisión. Utilizando las ranuras en V como referencia, conseguirá una alineación precisa que reduce el desgaste de la correa, los fallos del rodamiento y las vibraciones.
La solución de NSK LAB-Set contiene dos emisores láser lineales, cada uno de los cuales dispone de dos guías con resorte que encajan en las ranuras de la polea. El uso de dos emisores láser con objetivos integrados, permite conocer con suma facilidad el tipo de alineación necesaria. El operario puede ver al instante el desplazamiento en paralelo, el error angular y el giro. Esta operación es mucho más precisa que con los cabezales laser individuales.
El proceso de alineación es tan sencillo como el montaje. Basta con activar los láseres y observar el receptor instalado en la polea situada enfrente. Si fuera necesario, ajuste la posición de la máquina hasta que las líneas láser estén alineadas con la marca central. Esta operación se realiza para ambas unidades, garantizando una alineación precisa a una distancia de hasta 6 m.
¿Cuales son los benefícios de una alineación precisa de la correa para Ud?
- Mayor vida operativa de los rodamientos
- Mayor tiempo de funcionamiento, eficiencia y productividad de la máquina
- Menor desgaste de las poleas y las correas
- Reducción de períodos e inactividad no previstos
- Reducción de costes para la sustitución de los componentes
- Menos fricción y, en consecuencia, menor consumo
- Menos vibraciones y ruidos
Herramienta de Alineación Láser - Correa
Laser Alignment
Alineación de Ejes
¿Por qué es importante la alineación de ejes?
La correcta alineación de las correas de transmisión es cada vez más importante en aquellos entornos en que el rendimiento de la máquina y los costes de mantenimiento son aspectos clave. La desalineación puede generar fuerzas innecesarias sobre la maquinaria, causando vibraciones, un mayor desgaste, fallos prematuros del rodamiento y, en definitiva, costosos períodos de inactividad de la maquinaria.
LAS-Set – la Solución de NSK a los problemas de Alineación de Ejes
LAS-Set utiliza láseres de dos líneas para facilitar el ajuste, incluso en grandes distancias, así como sensores digitales de alta resolución para obtener una gran precisión. Además, la unidad de la pantalla, que visualiza una guía pormenorizada, intuitiva y basada en iconos, permite que todo el proceso de alineación sea rápido y sencillo.

El proceso se simplifica aún más por el uso de la tecnología inalámbrica que permite emparejar las unidades de los sensores con la pantalla. La conectividad inalámbrica también sirve para mejorar el acceso y facilitar el posicionamiento de la unidad de la pantalla
Por último, LAS-Set ofrece la posibilidad de convertir una tarea de expertos en un proceso de mantenimiento estándar sencillo y rápido de realizar, lo que ayuda a minimizar el período de inactividad de la máquina y maximizar la productividad.
¿Cuáles son los beneficios de usar el juego LAS-Set de NSK para la alineación de ejes?
- Fácil de usar con una interfaz de usuario sencilla
- Cabezales láser duales con sensores digitales
- Con recomendaciones de tolerancia
- Comprobación de la pata coja para asegurar la estabilidad del motor en su base
- Mediciones en directo frente al ajuste simple con indicador rojo/verde que detecta sólo si el conjunto está en o fuera de tolerancia
- Resultados fáciles de conservar gracias al conector USB
Lo que da como resultado
- Mayor vida operativa de los rodamientos
- Mayor tiempo de funcionamiento, eficiencia y productividad de la maquinaria
- Menor desgaste de los sellos y acoplamientos
- Menos períodos de inactividad no previstos
- Reducción de costes para la sustitución de los componentes
- Menos fricción y, en consecuencia, menor consumo de energía
- Menos vibraciones y ruidos
Herramienta de Alineación Láser - Ejes

Compartir