Visión Técnica
Los siguientes artículos Visión Técnica, se refieren a los diferentes capítulos de nuestro catálogo general de “Rodamientos”.
Ofrecen una introducción detallada a nuestra tecnología de Rodamientos, destacando las prestaciones, las ventajas y las características de los productos NSK.

Diseños y Construcción de los Rodamientos
Existen dos tipos básicos para una amplia gama de aplicaciones: rodamientos radiales y rodamientos de empuje

Cómo Seleccionar el Rodamiento y la Disposición Adecuados
Para seleccionar rodamientos deben tenerse en cuenta varios criterios.
Guía paso a paso

Vida del Rodamiento

Velocidad Límite

Dimensiones y Designaciones de los Rodamientos
Parámetros para las dimensiones y estructura de las designaciones de los rodamientos

Tolerancias de los Rodamientos
Tolerancias dimensionales y precisión de funcionamiento de los rodamientos

Un Ajuste Correcto Evita el Desgaste Prematuro
Es importante elegir el ajuste correcto para evitar el deslizamiento entre el anillo y la estructura circundante

Juego Radial Interno – Tipos y Normas
Conozca más en profundidad la distinción entre juego radial y axial.
Descarga Visión Técnica

Diseño de Ejes y Alojamientos
The optimum design of matching parts and precise assembly are important prerequisites for the full performance of the bearing
Download related Technical Insight

Sellados de los Rodamientos
Los sellados pueden evitar que los lubricantes se escapen e impedir que el polvo, el agua y otras sustancias entren en el rodamiento. Es decir, ayudan a garantizar que la duración de los rodamientos sea lo más prolongada posible

Lubricación
Grasa y aceite de lubricación - Reducir la fricción y el desgaste de los rodamientos

Materiales para Rodamientos
Garantizar la fiabilidad y la calidad de los elementos del rodamiento, tales como anillos, elementos de rodadura y jaulas
Compartir