Mood 3 Products

Corrosión por Desgaste

Tipo de FalloCausas ProbablesSoluciones​
La corrosión por desgaste en las pistas de rodadura se debe a un fenómeno de fricción repetida de amplitud pequeña entre las superficies de contacto. (Este tipo de desgaste se conoce como corrosión por desgaste debido a las partículas de desgaste de color marrón rojizo o negro que aparecen al nivel de fricción entre las superficies de contacto de las bolas y las pistas de rodadura)
  • Dispersión total del lubricante debido a la oscilación de amplitud pequeña
  • Utilizar grasa especial para movimientos oscilatorios (aplicar un lubricante adecuado)
  • Distribuir el lubricante en las superficies de contacto utilizando movimientos más largos con cierta frecuencia (ejemplo: una vez cada 5000 ciclos)

 

Clic en la foto para agrandar

Corrosión por Desgaste

Componente:  Eje 
Síntoma: Dispersión total del lubricante de la superficie de contacto 
Causa: Corrosión por desgaste causado por la dispersión del lubricante debido a un movimiento oscilatorio