Daños según Ubicación
Al realizar un análisis de un rodamiento durante una inspección periódica de los equipos, una inspección de funcionamiento, o un recambio de componentes adyacentes, se debe determinar el estado del rodamiento.
Cuando se este considerando si un rodamiento debe ser sustituido o no, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: Anomalías y daños en la superficie de rodadura (pista de rodadura / bola / rodillo), la superficie de deslizamiento (laterales de los rodillos / nervios / bridas / jaula), la superficie exterior, en los componentes (anillos / bolas / rodillos / jaula), o en el rodamiento completo.
Si se descubre cualquier daño en la inspección que impida su reutilización, el rodamiento debe ser sustituido por uno nuevo.
Compartir