Tipología de Fallos

En general, cuando un rodamiento se manipula correctamente, puede ser utilizado hasta agotar su vida de fatiga pero en ocasiones es posible que se rompa de forma imprevista debido a situaciones evitables. Las causas de estos fallos prematuros suelen ser debidos a ensamblaje inapropiado, incorrecta manipulación o lubricación, entrada de cuerpos extraños o una generación de calor inusual

Si se conocen todas las condiciones antes y después del fallo, incluyendo la aplicación, las condiciones de funcionamiento, y el entorno, se pueden determinar medidas preventivas estudiando la naturaleza del fallo y sus posibles causas.

En las siguientes secciones se pueden encontrar ejemplos de fallos en rodamientos y soluciones. Consultar, por favor,  estas secciones, cuando se trate de determinar la causa del fallo de un rodamiento.

 

Clicar en la foto para agrandar