Mood 3 Products

Corrosión Eléctrica

Tipos de Fallos​Causas Probables​Soluciones    
Cuando la corriente eléctrica pasa a través de un rodamiento, se produce un arco eléctrico y la fusión de la fina capa de aceite en los puntos de contacto entre la pista de rodadura y los elementos rodantes. Los puntos de contacto se funden localmente formando estrías y pliegues en forma de surco que se pueden ver a simple vista. La ampliación de estos surcos revela depresiones crateriformes que indican fusión por arco eléctrico.
  • Corriente eléctrica pasando a través del rodamiento
  • Diseñar circuitos eléctricos que impidan el flujo de corriente a través de los rodamientos 
  • Aislar el rodamiento

 

 

Click para agrandar

Corrosión Eléctrica 1

Componente : Anillo interior de un rodamiento de rodillos cónicos
Síntoma : Se aprecia corrosión según un patrón de rayas en la superficie de la pista de rodadura

Corrosión Eléctrica 2

Componente : Rodillos cónicos del rodamiento de “ELECTRICAL CORROSION 1”
Síntoma : Se aprecia corrosión según un patrón de rayas en la superficie de la pista de rodadura

Corrosión Eléctrica 3

Componente : Anillo interior de un rodamiento de rodillos cilíndricos 
Síntoma : Se aprecia corrosión en forma de cinturón acompañada de pequeñas marcas puntuales en la superficie de la pista de rodadura

Corrosión Eléctrica 4

Componente : Bolas de un rodamiento de bolas de ranura profunda
Síntoma : Toda la superficie aparece oscurecida