Mood 3 Products

Desgaste

Tipo de FallosCausas ProbablesSoluciones​
El desgaste es un deterioro de la superficie debido a la fricción por deslizamiento en la pista de rodadura, los elementos rodantes, caras de los rodillos, etc.
  • Entrada de partículas
  • Generación a partir de óxido o corrosión eléctrica
  • Mala lubricación
  • Deslizamiento debido a un movimiento irregular de los elementos rodantes.
  • Mejorar el mecanismo de sellado
  • Limpieza del alojamiento
  • Filtrar el aceite de lubricación a fondo
  • Comprobar el método de lubricación y el lubricante
  • Prevenir la desalineación

 

Click para agrandar

Desgaste 1

Componente : Anillo interior de un rodamiento de rodillos cilíndricos

Síntoma : Muchos hoyuelos debidos a corrosión eléctrica y desgaste ondulado en la superficie de la pista de rodadura

Causa : Corrosión eléctrica

Desgaste 2

Componente : Anillo exterior de un rodamiento de rodillos esféricos

Síntoma : Desgaste ondulado o cóncavo-convexo en la superficie de la pista de rodadura

Causa : Entrada de partículas mientras estaba en reposo sometido a vibraciones

Desgaste 3

Componente : Anillo interior de un rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera

Síntoma : Desgaste por deslizamiento de la pista de rodadura y marcado desgaste en la cara lateral

Causa : Desgaste por deslizamiento debido a una carga excesiva sin movimiento

Desgaste 4

Componente : Rodillos cónicos del rodamiento de “DESGASTE 3”

Síntoma : Desgaste marcado en las caras laterales de los rodillos

Causa : Desgaste por deslizamiento debido a una carga excesiva sin movimiento