Guías Lineales
Cuando las guías lineales alcanzan su vida a fatiga, partículas escamosas empiezan a separarse de la superficie de las pistas de rodadura y de las bolas. Este fenómeno se conoce como “descamación”.
En algunos casos padecen una descamación prematura o daños anormales que pueden hacer que la máquina falle. La causa del problema puede ser una manipulación negligente, una desalineación excesiva, una lubricación insuficiente y la contaminación.
A veces la causa puede ser una combinación de estos factores. Es posible evitar que un mismo problema se repita al hacer una investigación exhaustiva y completa de un producto que haya fallado de forma prematura, estudiando la forma en que se ha manejado, su instalación, el historial de mantenimiento y cualquier acontecimiento que el usuario pueda recordar sobre la evolución del problema.
Click en la foto para agrandar
Compartir