Mood 3 Products

Partes de Recirculación de Bolas Dañadas

Tipo de FalloCausas Probables​Soluciones​
Las bolas se sueltan del patín de bolas porque las partes de plástico de recirculación se han roto
  • La recirculación de las bolas se ha inhabilitado por el desgaste anormal causado por la falta de lubricación y por la entrada de residuos extraños. (Circuito de recirculación de las bolas obstruido)
  • En el caso de raíles empalmados, una parte de recirculación de las bolas ha chocado con el raíl en el punto de unión debido a una desalineación excesiva de los raíles en sentido lateral y vertical 
  • La velocidad de operación ha superado la velocidad permitida 
  • Revisar el lubricante y el sistema de lubricación
  • Mejorar la estanqueidad
  • Mejorar la precisión de la unión (precisión de alineación lateral y vertical en la posición de unión)
  • Revisar la velocidad de operación. Esto afecta especialmente a las guías lineales de alta velocidad 

 

Clic en la foto para agrandar

Partes de recirculación de bolas dañadas

Componente:  Tapa de recirculación del patín de bolas
Síntoma:  Las bolas están sueltas
Causa:  La tapa de recirculación se ha dañado por una desalineación excesiva en la posición de unión de dos raíles. El patín funciona a una velocidad superior a la velocidad máxima admisible de operación