Mood, Press, News

Linear Motion Control - 14/12/2020

Série motorisée MCE  de NSK

Reposant sur les piliers que constituent la capacité technique, l'innovation et la flexibilité, les produits NSK ont fait leurs preuves en matière d´avantage concurrentiel. Les solutions techniques que seul NSK est en mesure de proposer contribuent au progrès de la fabrication automatisée chez les clients dans le monde entier. C´est le cas par exemple du MCE (Monocarrier Electrifié), un actionneur linéaire motorisé préassemblé, développé récemment par NSK Corporation aux États-Unis.

Le MCE montre comment l'expertise technique, une gamme de produits étendue et des délais de livraison courts se conjuguent pour accroître la valeur des produits clients. Le MCE fusionne de nombreux domaines de produits et connaissances du répertoire NSK, en réunissant un Monocarrier, un moteur, un support moteur, un accouplement d'arbre et des accessoires. Comme pour de nombreuses solutions développées par NSK, le MCE est fourni préassemblé, pré-testé et prêt à installer, offrant aux clients un confort inégalé en une seule référence.

Ce projet met en lumière la façon dont NSK s'efforce de maximiser la flexibilité pour les clients. En effet, les applications potentielles d'un produit tel qu'un actionneur linéaire sont extrêmement variées - en fait, là où un mouvement linéaire s´avère nécessaire. Afin de s'assurer que les solutions répondent à presque toutes les exigences techniques, l'équipe de développement de NSK s'est fixé comme priorité d´offrir choix et adaptabilité.

Prenons par exemple les options proposées aux utilisateurs du MCE. Les clients ont le choix entre un moteur pas à pas ou un servomoteur pouvant être installé en ligne ou en parallèle avec l'actionneur (disposition à gauche ou à droite). Des glissières simples ou doubles sont également proposées, ainsi que des accessoires comprenant des carters de protection (carter supérieur ou complet), des kits de capteurs et des rails de capteurs. En outre, grâce au choix varié de plaques combinées et supports de portique, les clients sont à même d´associer facilement le MCE à n'importe quelle configuration XYZ.

NSK vise en fin de compte à développer des solutions clés en main de haute qualité qui offrent fiabilité, efficacité et longue durée de vie. La fourniture de solutions à valeur ajoutée passe par l'expérience, des connaissances spécialisées et une approche soigneusement planifiée. En faisant appel à NSK, l'expertise technique, le soutien collaboratif et la gestion de projet sont toujours au rendez-vous pour garantir en tous points l´adéquation du produit aux exigences du client.

Une vidéo d'un actionneur linéaire fonctionnel série MCE est visible à l'adresse suivante : https://youtu.be/shma1Xipjcg

Photo : La série motorisée MCE démontre les capacités techniques de NSK

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste