Mood, Press, News

Roulements - 15/06/2020

Les roulements NSK à quatre rangées de rouleaux coniques en configuration forte étanchéité offrent une durée de vie 2,4 fois supérieure à celle des roulements standards.

Un aciériste basé en Pologne réalise une économie de près de 3 millions € par an après être passé à des roulements NSK haute étanchéité KVS sur ses laminoirs. Les performances supérieures de ces roulements à quatre rangées de rouleaux coniques sont telles que l´entreprise a adopté cette solution sur l´ensemble de ses laminoirs tandem à froid. L´aciérie polonaise a démarré sa production dans les années 1970. Après de nombreuses années de fonctionnement, l´équipe de direction a décidé qu´une rénovation s´imposait. Pour réduire les coûts, l´usine a consulté une université technique locale sur les possibilités de remplacement des roulements à lubrification par pulvérisation d´huile des laminoirs par des modèles à lubrification par bain d´huile. La lubrification par pulvérisation d´huile a été perçue comme problématique et cependant, le passage à des roulements lubrifiés par bain d´huile n´a pas apporté les améliorations escomptées. L´aciérie s´est donc retrouvée avec un grave problème.

Déterminée à régler le problème, la direction de l´aciérie a fait appel à l´expertise de NSK et à son Programme de Valeur Ajoutée AIP. Les ingénieurs spécialisés NSK ont passé en revue la configuration des laminoirs et proposé l´adoption de roulements KVS haute étanchéité avec lubrification à la graisse. Suivant leurs recommandations, des roulements à quatre rangées de rouleaux coniques ont été dûment installés et, après une année de service, affichaient toujours d´excellents résultats en termes de productivité. Le client a en conséquence adopté ces roulements sur l´ensemble de ses laminoirs tandem à froid, où ils offrent désormais une longévité supérieure et des coûts de maintenance réduits par rapport à la solution précédente.

Les roulements KVS de NSK offrent une durée de vie 2,4 fois supérieure à celle des roulements standards. Ce niveau élevé de performances s´expliquent par de nombreuses raisons. Par exemple, un obturateur d´alésage spécial évite toute accumulation de pression négative susceptible de provoquer une infiltration d´eau par les joints d´étanchéité principaux. Parmi les autres caractéristiques de conception, figurent une rainure hélicoïdale spéciale empêchant le fluage sur le cylindre de laminage, ainsi qu´une géométrie interne de roulement innovante et un joint d´étanchéité spécial assurant une capacité de charge renforcée.

Prélubrifiés avec de la graisse résistante à l´eau AQGRD développée récemment, les roulements KVS sont disponibles en différentes spécifications de matériau et en conception ouverte ou étanche.

Grâce à la réduction du nombre nécessaire de roulements, de temps d´arrêt et d´heures de maintenance ainsi qu´à l´élimination de l´huile lubrifiante (les roulements NSK KVS sont livrés graissés), l´aciérie polonaise réalise une économie annuelle de 2 997 568 €.

 

Photo : Les roulements NSK à quatre rangées de rouleaux coniques en configuration forte étanchéité offrent une durée de vie 2,4 fois supérieure à celle des roulements standards.

 

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste