Mood, Press, News

Linear Motion Control - 28/06/2021

Guidages linéaires séries NH de NSK

Après avoir subi quatre défaillances de guidages linéaires par mois en moyenne sur ses laveuses de composants critiques, une importante usine automobile du Mexique réalise d´importantes économies après avoir adopté les guidages linéaires série NH de NSK. En tenant compte des coûts précédents inhérents aux arrêts de production, au remplacement des pièces, à la main-d'oeuvre et à la lubrification supplémentaire, l'usine récupère selon les calculs 696 155 $ (environ 577 314 €) par an. 

Les deux laveuses de pièces automatiques jouent un rôle essentiel dans le processus de construction des moteurs de l'usine automobile. Une première machine élimine les impuretés des blocs-moteurs après usinage et une seconde effectue la même tâche sur les culasses. Selon l´examen complet de l'application effectué par les ingénieurs experts NSK dans le cadre du Programme à valeur ajoutée AIP, les deux laveuses de composants souffraient d´une corrosion élevée, provoquée par une solution de lavage contenant un mélange de résidus métalliques, de liquide de refroidissement et de produits chimiques de nettoyage. Cette oxydation endommageait prématurément les roulements des quatre guidages linéaires montés sur la face inférieure de la machine, entraînant des grippages. L'équipe de spécialistes NSK a donc préconisé l'adoption de guidages linéaires série NH.

Les guidages linéaires de haute qualité NH/NS offrent une longévité nettement supérieure grâce à des caractéristiques innovantes comme par exemple la géométrie de gorges de billes spécialement développée. En outre, grâce à une durée de vie en fatigue multipliée par deux par rapport à celle des produits de la génération précédente, les utilisateurs bénéficient dans un format compact et léger d´une capacité de charge dynamique accrue de 30%.

Point important : la série NH est disponible avec une sélection de revêtements innovants assurant une protection dans les conditions de fonctionnement difficiles. A l'usine automobile, NSK a préconisé un revêtement de chrome dur afin d´offrir à la fois une excellente résistance à la corrosion et une longévité accrue. Les guidages linéaires NH, fournis en longueurs de 360 mm adaptées aux laveuses de pièces automatiques, sont également dotés d'un double joint d´étanchéité, d'un protecteur de métal et d´une unité de lubrification K1 de NSK pour un fonctionnement sans entretien à long terme. Le kit K1 est idéal pour les applications où le réapprovisionnement régulier de graisse est difficile ou lorsque celle-ci peut facilement être emportée par l'eau.

A l´issue d´une période d'essai concluante sans la moindre défaillance, les guidages linéaires série NH sur les machines à laver des composants ont permis de réaliser d´importantes économies d'une année sur l'autre.

Une nouvelle vidéo sur les guidages linéaires NH/NS est disponible sur  YouTube https://youtu.be/_62TERdoodU.

Photo 1 : Les guidages linéaires NSK série NH destinés aux laveuses de pièces sont pourvus d´un revêtement de chrome dur pour les protéger de l'environnement de travail fortement corrosif.

Guidages linéaires série NH de NSK

Photo 2 : Les guidages linéaires NSK série NH offrent une charge dynamique élevée pour une durée de vie accrue.

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste