Mood, Press, News

Linear Motion Control - 12/07/2021

Poinçonneuse Euromac XT

Euromac, spécialiste mondial de la conception et de la fabrication de poinçonneuses et plieuses, bénéficie des vis à billes, guidages linéaires et roulements NSK dans deux projets récents de haut niveau. En fait, Euromac profite de la technologie NSK de contrôle de mouvement depuis 1995, dans le cadre d'un partenariat de longue date très fructueux. 

Depuis son siège social en Italie, Euromac conçoit des machines sur mesure pour répondre aux exigences de ses clients ; l´association de technologies de pointe et de concepts uniques garantit en permanence aux utilisateurs des produits avancés, performants et compétitifs. L'amélioration et l'innovation continues, au coeur de la philosophie de l'entreprise, expliquent pourquoi Euromac a pu renforcer sa présence dans le monde entier et enregistrer une impressionnante croissance depuis sa création en 1986.

Parmi les dernières machines Euromac à bénéficier des technologies de contrôle de mouvement NSK, citons : la presse plieuse électrique FX Bend 2550 de nouvelle génération, dotée d'une force de pressage de 50 ou 60 tonnes, d'une longueur de pliage de 2550 mm et d'une butée arrière six axes ; et la poinçonneuse XT de nouvelle génération (hydraulique, hybride ou électrique), dotée d'une capacité de 1500 x 3000 mm et d'un nouveau châssis renforcé. Dans ces deux applications, NSK est le principal fournisseur de vis à billes, guidages linéaires et roulements.

L'Euromac XT constitue une référence en matière d'innovation dans le domaine des poinçonneuses en se déclinant en versions hydraulique, hybride et électrique. Pour chaque type, Euromac met en oeuvre différentes méthodes de déplacement de l'axe principal de poinçonnage. Dans la version électrique, par exemple, la technologie dispose de son propre brevet. Ici, en raison d´une accélération de 90 m/s2 et d´une course parfois inférieure à 10 mm, la charge d'impact est un problème récurrent.

Dans cette optique, la nécessité de produits de mouvement linéaire performants, robustes et fiables s´impose. Pour l'axe principal de poinçonnage de l'Euromac XT électrique, NSK a donc proposé sa vis à billes série HTF SRD avec des bagues d´écartement S1 dotées de caractéristiques de rétention de graisse. Ces vis à billes font également appel à un matériau spécial appelé Tough Steel. Le guidage linéaire de la série RA, doté d'une capacité d'accélération élevée, constitue le complément idéal de la vis à billes HTF SRD.

Les vis à billes HTF SRD bénéficient d'un système innovant de recirculation à déflecteur d´extrémité pour atteindre des vitesses très élevées, jusqu'à 3 m/s, offrant ainsi aux utilisateurs finaux des temps de cycle plus courts et une productivité accrue. Point important, cette vis à billes à forte charge assure un bon équilibre en rotation, sans faux-rond des composants de recirculation, tandis que la méthode optimisée de (libre) circulation des billes réduit le bruit de moitié par rapport aux systèmes classiques.

Les guidages à rouleaux à faible frottement et forte capacité de charge série RA de NSK offrent une rigidité élevée permettant d'obtenir la précision de déplacement et de répétition nécessaire aux machines-outils telles que l'Euromac XT. Cette capacité résulte, entre autres, de composants spéciaux de retenue et de déflexion, ainsi que de l'utilisation de rouleaux présentant le plus grand diamètre possible et une surface légèrement bombée pour minimiser les vibrations pendant la rotation. La technologie d'espacement et de retenue des corps de rouleaux, soigneusement adaptée, assure également une très grande uniformité des forces de déplacement qui s´exercent.

Au terme d´une année d´essais complets concluants, Euromac a récemment démarré la production en série de ses poinçonneuses XT, illustrant ainsi comment les performances et la qualité des produits de mouvement linéaire NSK, associées à un support technique éprouvé, peuvent bénéficier aux constructeurs de machines-outils innovants.Photos de presse

Photo 1 : La nouvelle poinçonneuse Euromac XT fait appel aux solutions de mouvement linéaire hautes performances robustes et fiables de NSK. Photo : Euromac.

Euromac FX Bend 2550

Photo 2 : La presse plieuse électrique Euromac FX Bend 2550 de nouvelle génération bénéficie également des technologies de contrôle de mouvement NSK. Photo : Euromac

Vis à Billes HTF SRD de NSK

Photo 3 : Les vis à billes NSK HTF SRD de NSK comportent un système innovant de recirculation à déflecteur d´extrémité pour atteindre des vitesses extrêmement élevées. Photo : NSK. 

Guides à rouleaux, faible frottement,  forte capacité de charge, série RA de NSK

Photo 4 : Les guides à rouleaux à faible frottement et forte capacité de charge série RA de NSK offrent la grande rigidité nécessaire aux machines-outils telles que l'Euromac XT. Photo : NSK

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste