Mood, Press, News

Linear Motion Control - 25/01/2021

Démonstrateur MCA

MCA linear motion robotics, partenaire de distribution de NSK, a construit un démonstrateur de mouvements linéaires de pointe faisant appel à la technologie Monocarrier de NSK. Le démonstrateur MCA servira à présenter aux constructeurs de machines et aux intégrateurs systèmes chargés de créer de nouveaux systèmes ou de nouvelles lignes de production intégrant la manutention automatisée les possibilités offertes par ce système.

MCA, distributeur agréé de NSK pour le Benelux, s'est fixé comme objectif de créer une maquette de démonstration mettant en valeur toutes ses disciplines fondamentales, à savoir le mouvement linéaire, la technologie d'entraînement, les commandes et la robotique. Comme de nombreux clients de MCA construisent des machines et/ou des lignes de production, l'entreprise a décidé que ce démonstrateur aurait pour thème la manutention des produits, en l'occurrence le transport, la numérisation, le tri et l'empilage de petites caisses en plastique selon différents modèles.

Pour faire passer le démonstrateur du concept à la réalité, MCA a collaboré avec NSK et Yaskawa, un acteur mondial de l'automatisation industrielle et des solutions mécatroniques. MCA linear motion robotics est partenaire officiel de Yaskawa. En outre, MCA a choisi de faire participer un étudiant en mécatronique, lui permettant ainsi de transmettre ses connaissances et son expérience d'un véritable projet industriel.

Cette maquette étant destinée à une utilisation fréquente lors de salons, journées portes ouvertes et autres événements, les ingénieurs du MCA se sont attelés à la conception d´un système compact, facile à transporter et très accessible, avec le concours de Yaskawa et de NSK.

L'équipe a dûment créé une maquette de démonstration dotée d'une structure en aluminium de haute qualité, qui fournit un cadre de base très rigide mais léger. Des plaques en polycarbonate massif sur quatre côtés assurent la visibilité sur tout le système. À l'intérieur de la structure, les modules linéaires sont équipés de servomoteurs, tandis que le robot compact offre une portée accrue grâce à son placement sur une colonne linéaire.

Le Monocarrier de haute précision série MCM de NSK occupe une place prépondérante au sein du matériel. Cet actionneur linéaire mono-axe compact et léger intègre une vis à billes NSK de haute qualité, un guidage linéaire sur profil en U, une glissière et des unités de support dans un module pratique qui réduit le temps de conception, d'achat et d'installation. De plus, une unité de lubrification NSK K1 intégrée assure un fonctionnement à long terme sans maintenance.

Parmi les autres caractéristiques du Monocarrier NSK qui bénéficient au démonstrateur MCA, figurent une rigidité et une capacité de charge élevées, un mouvement ultra-lisse et précis, une protection contre la rouille et une longue durée de vie. Les monocarriers série MCM sont disponibles en cinq tailles standard avec des courses et pas correspondants adaptés à des applications telles que les équipements de fabrication de semi-conducteurs, les systèmes de transformation agroalimentaire, les chaînes de montage automobiles, les machines d'inspection, les équipements de transport et les systèmes médicaux.

 

Photo 1 : Le démonstrateur MCA illustre le transport, la numérisation, le tri et l'empilage de petites caisses en plastique en différents modèles. Photo : MCA.

Monocarrier NSK et robot Yaskawa

Photo 2 :  Le NSK Monocarrier et le robot Yaskawa fonctionnent à l'unisson pour démontrer les bonnes pratiques de manutention des produits. Photo : MCA.

Le démonstrateur MCA est facilement transportable

Photo 3 :  Le démonstrateur MCA est facilement transportable sur des salons, journées portes ouvertes et autres événements. Photo : MCA.

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste