Mood, Press, News

Linear Motion Control - 25/02/2021

L'usine NSK de Changwon (Corée) - centre de compétence international pour la production de guidages linéaires de précision.

Les guidages linéaires de haute précision constituent un groupe de produits important pour l'unité de gestion (MU) Seiki de NSK. Spécialiste des technologies de mouvement linéaire, l'entreprise répond aux exigences de nombreux secteurs de marché exigeants, dont l'industrie des machines-outils. Bon nombre de guidages linéaires fournis aux clients européens opérant dans des secteurs de haute précision et de haute qualité, sont spécifiques aux applications ou des adaptations d’unités standard.

Chaque usine du réseau mondial NSK de fabrication de produits de mouvement linéaire se consacre à des produits spécifiques. Les guidages linéaires série NH/NS de l'entreprise, par exemple, font partie des gammes de produits fabriqués à Changwon (Corée).

Eduardo Rodriguez, Responsable de l'unité de gestion (MU) Seiki, Opérations industrielles Europe, explique : « La production de guidages de haute précision exige un savoir-faire considérable, auquel contribuent nos collègues de l'usine de Changwon. Ce site utilise également des machines de production exclusives à NSK, contribuant d´autant plus aux performances et à la précision extrêmement élevées de nos produits linéaires ».

Les guidages linéaires NH/NS offrent une durée de vie multipliée par deux par rapport aux produits conventionnels et une capacité de charge dynamique jusqu'à 30% supérieure à celle des modèles de la génération précédente. Parmi les autres avantages, citons les intervalles de maintenance plus longs, le faible niveau de bruit et la facilité d'installation. Ces avantages sont obtenus grâce à de nouvelles caractéristiques de conception innovantes telles que la géométrie spéciale des chemins de roulement à billes, ainsi qu'à la fabrication de précision des composants du système à Changwon.

Outre les niveaux élevés d'innovation et de qualité, NSK reste toujours flexible en termes d'exigences des clients. Prenons l'exemple de deux clients récents en Europe : l'un produit des dispositifs médicaux et l'autre, des systèmes de haute qualité pour l'impression textile. Ces deux clients ont récemment demandé des rails de guidage série NH/NS dans des longueurs spécifiques. Les rails répondant à ces demandes ont été fabriqués à Changwon, avant d'être expédiés à l'usine NSK de Newark (Royaume-Uni) pour le conditionnement final.

« La demande des deux clients étant permanente, nous stockons les rails personnalisés à Newark afin de pouvoir toujours livrer dans les meilleurs délais », précise Eduardo Rodriguez.

Au bout du compte, le résultat est toujours le même : des délais de livraison courts pour des guidages linéaires sur mesure. En outre, le traitement des guidages linéaires à Newark nécessite moins d'efforts, ce qui réduit les coûts pour les clients et l'impact sur l'environnement grâce à l'élimination des déchets et des opérations inutiles.

Cette coopération très efficace et performante n'existe pas seulement entre les sites NSK en Corée et au Royaume-Uni ; le réseau de production international de l'entreprise comprend 64 usines de fabrication dans 13 pays, toutes hautement spécialisées. Par exemple, l’usine de Munderkingen en Allemagne est une unité de production flexible conçue pour la production de roulements sur mesure destinés aux engins mobiles. Souvent fabriqués en petite série, ils connaissent un grand succès après des fabricants internationaux de machines agricoles.

 

Photo 1 : L'usine NSK de Changwon (Corée) est un centre de compétence international pour la production de guidages linéaires de précision.

Guidages linéaires série NH/NS

Photo 2 : La série NH/NS offre une durée de vie multipliée par deux par rapport aux guidages linéaires conventionnels.

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste