Mood, Press, News

Services - 11/07/2022

Counterfeit NSK Bearings

La récente découverte d'un grand nombre de roulements NSK de contrefaçon à Johannesburg (Afrique du Sud) souligne la nécessité de demeurer vigilant face aux malfaiteurs qui cherchent à mettre en danger la sécurité et l'intégrité des machines industrielles et des personnes.

Vers la fin du mois d'avril 2022, une opération de perquisition et de saisie menée par la police (à l'initiative de NSK) a permis de confisquer des milliers de copies de roulements (98% de types industriels) pour une valeur estimée à 5 millions de rands (environ 300 000 €). Des procédures pénales et civiles sont en cours à l´encontre des auteurs, qui seront prochainement convoqués au tribunal. En raison de sa réputation de qualité sur le marché, fondée sur plus d'un siècle d'excellence en ingénierie, NSK est devenue une cible pour les contrefacteurs. Cependant, le département Aftermarket de NSK continue de protéger l'image de marque de l'entreprise, en travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales du monde entier. Les faux roulements ne font pas que « duper » les utilisateurs finaux en leur faisant croire qu'ils achètent des produits de qualité à moindre coût ; ces roulements comportent un risque de défaillance prématurée et potentiellement dangereuse.

Dans le climat inflationniste actuel, les pressions budgétaires incitent de nombreux utilisateurs de roulements à chercher à faire "une bonne affaire", mais celle-ci a souvent un prix bien plus élevé. Les roulements contrefaits de mauvaise qualité tombent en panne bien avant leur durée de vie prévue, parfois de façon catastrophique, compromettant ainsi la sécurité de biens d'équipement coûteux et de personnes. Dans presque tous les cas, l'utilisation de faux roulements se traduit par des coûts de cycle de vie plus élevés, sans parler du préjudice financier dû aux atteintes à la réputation de l'entreprise/de la marque. La qualité de l'acier étant souvent un critère différenciateur, il n'est pas rare de constater une longévité (entre la pièce authentique et la contrefaçon) jusqu´à 20 fois inférieure.

Certains utilisateurs de roulements augmentent également leur vulnérabilité aux contrefaçons en faisant appel à des sous-traitants pour la réparation d'équipements tels que les moteurs électriques, les pompes, les réducteurs et les ventilateurs. A moins d'être passés au crible pour vérifier qu'ils comprennent les risques et ont mis en place les contrôles appropriés, les sous-traitants peuvent acheter et installer par mégarde des roulements contrefaits lors de la maintenance ou de la remise en état.

Par souci de se prémunir contre les dangers que représentent les faux roulements industriels, un conseil : toujours acheter auprès des distributeurs NSK agréés. NSK ne travaille qu'avec des distributeurs possédant les connaissances et l'expérience nécessaires pour répondre aux normes en vigueur et agissant dans le respect des politiques d'éthique et de conformité de NSK. Bref, ce n'est qu'en achetant auprès de distributeurs agréés que les clients peuvent bénéficier de la qualité supérieure escomptée des produits et services NSK.

Bien entendu, des signes révélateurs permettent aux clients d´identifier un faux roulement. Outre un prix qui semble trop beau pour être vrai, un emballage comportant un logo, des marques, un marquage, des autocollants, des hologrammes, un code-barres ou des codes/dates fabricant incorrects doit attirer l´attention. Vérifiez également si le roulement porte la gravure correcte du numéro de pièce. La piètre qualité de l'usinage est un signe supplémentaire de faux roulements.

Comme mesure de protection supplémentaire, pourquoi ne pas télécharger l'application gratuite WBA (World Bearings Association - Association mondiale du roulement) sur www.stopfakebearings.com. NSK est fière d'être membre de la WBA et a participé au développement de l'application en collaboration avec d'autres fabricants mondiaux de roulements. Il suffit de scanner le code-barres sur l'emballage pour confirmer l'authenticité des roulements. Si un roulement NSK ne comporte pas de code (tous les produits n'en ont pas encore), mais qu'il existe un soupçon de contrefaçon, veuillez contacter immédiatement NSK.

Malgré la rareté sur le marché des roulements contrefaits, le conseil de NSK est clair : n'achetez qu'auprès de distributeurs agréés pour garantir la réception de roulements NSK de qualité supérieure, authentiques et tout droit sortis d'usine, offrant des performances optimales et rendant inutile toute vérification.

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste