Roulements - 13/01/2022
NSK renouvelle la série A de ses moyeux Agri Disc Hubs en lançant la gamme AS

Dans le cadre d'une initiative visant à garantir l´adéquation constante de ses produits avec les attentes du secteur agricole, NSK lance sur le marché une gamme renouvelée de ses paliers complets Agri Disc Hub série A. Les nouveaux Agri Disc Hubs série AS seront disponibles sur stock afin
d´assurer des livraisons rapides dans toute l'Europe.
La qualité, les performances et le coût ont été les trois principaux facteurs du renouvellement par NSK de sa série Agri Disc Hubs AHU28117A.
La nouvelle gamme, désignée par le suffixe AS, couvre trois dimensions courantes : AHU28117AS-01 (quatre trous), AHU28117AS-02 (cinq trous) et AHU28117AS-03 (six trous).
Ces nouveaux produits offrent un certain nombre de caractéristiques contribuant à améliorer les performances dans les applications agricoles difficiles, notamment : prévention de la contamination grâce à une excellente capacité d'étanchéité ; maintenance inutile grâce à la lubrification à vie ; boîtier robuste facilitant les fortes charges tournantes à haut régime ; installation aisée avec changement rapide pour réduire les temps d'arrêt ; et longue durée de vie des roulements.
Ces caractéristiques sont idéales pour un marché en plein essor et en pleine mutation comme l'agriculture, où le désherbage mécanique se développe rapidement, conformément au souhait d'arrêter l'utilisation du glyphosate. Les solutions intégrées offrant de solides capacités d'étanchéité dans des applications difficiles telles que le travail du sol font également l´objet
d´une demande croissante.
NSK produit des moyeux Agri Disc Hubs sur son site Neuweg de Munderkingen (Allemagne) depuis plus de 10 ans. Cette usine, dotée d´installations de production très flexibles, fabriquera également la dernière série AS qui présente notamment une nouvelle conception optimisée de la bride.
Grâce à une démarche qualité supérieure conjuguée à la flexibilité éprouvée de l'usine NSK de Munderkingen, le secteur agricole peut, avec la nouvelle série AS, continuer à bénéficier des avantages des moyeux Agri Disc Hubs sur des équipements comme les déchaumeurs, les cultivateurs, les rouleaux frontaux, les semoirs, les bineuses à doigt et les faucheuses débroussailleuses.
Plus d'informations: Moyeu Agri Disc Hub - Série AS
Photo: La dernière série AS de moyeux Agri Disc Hubs NSK destinés à l'agriculture présente notamment une nouvelle conception optimisée de la bride.
Partager