Mood, Press, News

Roulements - 02/10/2023

Cutter lines fulfil a process-critical operation at food plants

Pour un important producteur de snacks confronté aux défaillances récurrentes des roulements de ses lignes de coupe, le passage à des paliers NSK Life-Lube® s’est traduit par plus de 130 000 € d’économies, avant tout grâce à l'élimination des pertes de production. 

La disponibilité de production est vitale dans les industries de transformation comme l’agroalimentaire. De nombreuses entreprises de ce secteur appliquent un modèle économique fondé sur une production à haut volume et de faibles marges bénéficiaires afin de rester compétitives sur un marché où la concurrence est féroce. Tout arrêt de ligne de production peut par conséquent avoir un effet très préjudiciable sur la rentabilité.

C'est le cas d'un producteur de snacks confronté à de fréquentes défaillances des roulements de ses lignes de coupe. Pour remédier à cette situation le plus rapidement possible, l'usine s'est tournée vers l'expertise de NSK.

Une cartographie des processus a été réalisée sur site dans le cadre du programme de valeur ajoutée AIP de NSK. En examinant les roulements défectueux, l’équipe d’experts NSK a pu identifier la cause du problème : une expulsion de graisse imputable aux procédures de lavage des lignes. Ce problème nécessitait un remplacement des roulements toutes les six semaines lors de la maintenance de routine afin de prévenir les arrêts imprévus. Cependant, les défaillances se produisaient parfois avant même la maintenance planifiée, entraînant une perte de temps de production précieux et un coût annuel à six chiffres.

NSK a préconisé le remplacement des roulements existants par des paliers Life-Lube®. La série Life-Lube® conjugue les propriétés de résistance à la corrosion des corps en résine thermoplastique (sans peinture) des paliers NSK  Silver-Lube® avec les excellentes caractéristiques d'étanchéité et de lubrification des roulements-inserts NSK à graisse solide Molded-Oil. Ce matériau exclusif se compose d'un lubrifiant et d'une résine polyoléfine. La graisse se libère progressivement et en continu sur une longue période ; ainsi, l'environnement de travail reste propre car le lubrifiant ne peut s'échapper et tout re graissage devient inutile.

Les paliers Life-Lube® sont spécifiquement destinés aux applications où le contact avec eau et fluides est inévitable et impose une lubrification plus endurante. NSK a donc considéré les paliers Life-Lube® comme étant la solution optimale pour l'usine de snacks et ses procédures de lavage à base de détergent.

Sur l'une des trois lignes de coupe de l'usine de snacks, NSK a proposé un essai de paliers Life-Lube®, avec un suivi pour déterminer leur pertinence. Au bout d’un an, les roulements fonctionnaient toujours correctement, sans défaillance, éliminant ainsi complètement les temps d'arrêt de production. Outre des coûts de pièces et de travaux de maintenance nettement inférieurs, l'usine réalise des économies annuelles impressionnantes de 134 478 €. Fort de ce résultat, le producteur de snacks a équipé de paliers NSK Life-Lube® ses deux autres lignes de coupe.

Photo 1): Les lignes de coupe remplissent une fonction cruciale dans les usines agroalimentaires.
Photo : alterfalter/Shutterstock.

Vue en coupe d'un palier NSK Life-Lube® montrant le roulement-insert Molded-Oil.

Photo 2): Vue en coupe d'un palier NSK Life-Lube® montrant le roulement-insert Molded-Oil. Photo : NSK.

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste