Roulements - 04/12/2023
Un producteur d'aliments pour animaux augmente son Taux de Rendement Global (TRG) grâce aux roulements NSK

Soucieux d’optimiser l'utilisation de ses machines afin d’augmenter le taux de rendement global (TRG) de 3 points, un grand fabricant d'aliments pour animaux de compagnie au Royaume-Uni a sollicité les experts du fabricant NSK pour évaluer ses processus et systèmes et ainsi atteindre son objectif.
La décision de faire appel à NSK a été prise après avoir entendu parler du programme de valeur ajoutée AIP de l'entreprise, en particulier de sa capacité à améliorer la durée de vie des roulements en conjuguant formation et services d'ingénierie d'application. Cette approche est résolument axée sur l'identification des possibilités d'amélioration dans trois atouts essentiels : les personnes, l'usine et les processus.
L'équipe de direction de l’usine était consciente des divers problèmes d'application que les experts de NSK ont passés en revue, d’où la création d'une cartographie des processus (Process Map). Le Process Map est l'un des éléments les plus puissants de l'AIP, car il vise à générer une analyse documentée complète des processus de production de A à Z, en mettant particulièrement l'accent sur les applications critiques de roulements. Dans le cas présent, ce Process Map a permis d'identifier cinq domaines susceptibles d'améliorer le TRG.
Des essais ont ensuite été entrepris, en se concentrant d'abord sur l'application la plus coûteuse : l'extrudeuse de granulés de l'usine. Dans le cas présent, le client était confronté à des défaillances de roulements et des pertes de production toutes les 10 à 12 semaines en moyenne.
En examinant les données analytiques fournies, NSK en a conclu que la lubrification en place (à la graisse) ne répondait pas aux attentes en termes de durée de vie des roulements. Les experts NSK ont donc préconisé une huile à haute viscosité pour une longévité accrue ainsi qu'une solution appropriée de roulement durable.
Le client a remplacé les roulements existants par des roulements NSK à rouleaux sphériques HPS série EA de haute qualité ainsi que des butées à rouleaux NSK. Les roulements HPS série EA, dotés de cages en acier embouti, offrent une forte capacité de charge, des vitesses limites élevées et une grande fonctionnalité dans des conditions d’exploitation impliquant des températures élevées, ce qui en fait la solution idéale pour l'extrudeuse de granulés et d'autres applications de l'usine d'aliments pour animaux de compagnie.
Après remontage, l'extrudeuse a fonctionné pendant sept mois sans aucune défaillance des roulements. Résultat : des économies impressionnantes de 80 000 € (soit 70 000 £) en raison de la réduction des temps d'arrêt et de la maintenance. En outre, l'usine d'aliments pour animaux a atteint son objectif d'augmentation de 3 points du TRG.
À la demande du client, NSK a également dispensé sur site une formation sur les roulements au personnel de maintenance de l'usine, apportant ainsi une valeur ajoutée supplémentaire dans le cadre de la solution globale.
Photo 1): Grâce aux roulements NSK, un fabricant britannique d'aliments pour animaux de compagnie peut désormais produire plus efficacement. Photo: alexei_tm/Shutterstock

Picture 2) NSK EA series spherical roller bearings offer high load-carrying capacity and high limiting speeds in challenging conditions. Photo: NSK
Partager