Mood, Press, News

Roulements - 05/06/2023

1)	Dust extraction fans are necessary at ore preparation plants to remove elevated levels of airborne particulates.

La résolution par NSK d´un problème de surchauffe impliquant les roulements d'un ventilateur d´extraction des poussières dans une usine de préparation du minerai s´est traduite par une économie annuelle de 88 955 €.

Cette économie permanente est imputable à l'élimination de l'air comprimé - auparavant nécessaire pour le refroidissement - grâce à la solution de roulements et de lubrification adéquate de NSK. Les ventilateurs
d´extraction des poussières sont nécessaires dans les usines de préparation du minerai pour éliminer le niveau élevé de particules en suspension dans l'air résultant de différents processus : concassage, triage, broyage, criblage, décantation, filtrage et séchage. Dans l´établissement en question, la température de fonctionnement des roulements des ventilateurs d'extraction s'avérait au-delà des limites acceptables. Pour faire face à cette situation et prolonger la durée de vie des roulements, l'usine utilisait de l'air comprimé à des fins de refroidissement, ce qui engendrait des couts importants.

Préoccupée par les dépenses liées à cette activité, l'équipe de direction de l'usine a sollicité les ingénieurs expérimentés de NSK pour un examen approfondi de l'application. Cet examen comportait des propositions telles qu'un rapport sur l'état des roulements et une étude de température qui a révélé de graves problèmes avec les joints de roulements en place. La vitesse de rotation élevée des roulements provoquait la destruction des lèvres de joints (brulées) et une lubrification excessive, contribuant à de hautes températures de fonctionnement.

Pour remédier à cette situation, NSK a préconisé ses roulements à rotule sur rouleaux hautes performances NSKHPS avec des paliers à semelle SNN et des joints labyrinthes, et formulé des propositions pour une procédure d'installation ainsi que des intervalles de lubrification et des quantités de graisse appropriées. Les paliers à semelle SNN comportent deux trous de lubrification et un trou de vidange pour faciliter la maintenance. Un essai ultérieur a mis en évidence une réduction considérable de la température, éliminant ainsi la nécessité de faire fonctionner le compresseur à des fins de refroidissement.

La gamme de paliers à semelle SNN de NSK offre diverses options techniques pour répondre aux besoins d'applications exigeantes telles que le ventilateur d´extraction des poussières. En outre, les composants sont faciles à installer, à enlever et à entretenir. Équipés de roulements hautes performances comme ceux de la série NSKHPS, les paliers en deux parties SNN aident les entreprises à réaliser leurs plans de réduction des coûts.

L'essai dans l'usine de préparation du minerai s'étant avéré très concluant, l'équipe d'ingénieurs NSK a supervisé l'installation et la mise en œuvre de ses préconisations. L'usine bénéficie finalement d'une productivité accrue et de coûts de maintenance réduits, ainsi que de l'élimination de l'air comprimé. Cette dernière mesure s´est traduite à elle seule par une économie annuelle de 88 955 €.

 

Photo 1): Les ventilateurs d´extraction des poussières sont nécessaires dans les usines de préparation du minerai pour éliminer les niveaux élevés de particules en suspension dans l'air. Photo : Kotomiti Okuma/Shutterstock.

A cutaway image showing the design configuration of an NSK SNN plummer block

Photo 2): Vue en coupe montrant la configuration d'un palier à semelle SNN de NSK. Photo : NSK.

Recherche de contacts

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste