Roulements - 02/05/2023
NSK propose des roulements préassemblés personnalisés

Dans le cadre d'une nouvelle offre de produits, le spécialiste mondial des roulements NSK est en mesure de produire des cartouches préassemblées personnalisées pour les applications nécessitant une rotation extrêmement précise.
Ces unités compactes sur mesure comportent une paire de roulements à billes de précision NSK pour faciliter les opérations à grande vitesse et de haute précision dans différents dispositifs: aspirateurs portatifs, codeurs, équipements chirurgicaux et instruments d'inspection optique notamment. Concevant et fabriquant chaque cartouche selon les spécifications du client, NSK assemble les composants individuels (produits avec des tolérances de l'ordre du micron) selon des standards hautement reproductibles. Ce produit préassemblé représente donc une solution idéale pour les OEM souhaitant se concentrer sur leurs principaux domaines d'expertise. L'assemblage à des niveaux de précision extrêmement élevés exige généralement des installations, des processus et des équipements spéciaux, représentant des efforts financiers importants. A la place, les OEM peuvent bénéficier de l'expertise de NSK, qui compte plusieurs décennies d'expérience en matière de précision et répétabilité des roulements.
La précision réalisable des composants des cartouches préassemblées de NSK s´établit comme suit : IT4-IT5 sur les diamètres, IT1-IT2 sur la rotation (faux-rond) et IT1/2-IT2/2 sur les tolérances géométriques. Ce niveau de précision assure un fonctionnement optimal, évitant toute inexactitude susceptible d´induire des problèmes de roulements tels que la réduction de la résistance à la fatigue, les fractures de cages ou le grippage.
NSK exerce notamment ses compétences dans la conception des surfaces d'ajustage de l'alésage du logement monobloc, de façon à pouvoir finir les deux sièges de roulement ensemble, en une seule opération d'alésage en ligne. Parmi les autres critères de conception notables, figure la nécessité d'un contact parfaitement perpendiculaire entre les épaulements du logement et la face du roulement, assurant ainsi aux clients de recevoir des cartouches capables à tous les coups de performances de haute qualité.
Sans avoir à se préoccuper d´entretien et de maintenance, les utilisateurs de cartouches mécaniques de précision bénéficient également de leur capacité haute vitesse, supérieure à 100 000 tr/min si nécessaire.
Les experts de NSK sont prêts à discuter des besoins de tout OEM démarrant un programme de développement de nouveau produit, où la rotation précise, rapide, lisse et sécurisée est primordiale.
Photo: NSK propose désormais des cartouches préassemblées personnalisées pour les applications de haute précision et à grande vitesse.
Partager