Roulements - 08/07/2024

NSK’s ROBUSTDYNA angular contact ball bearings for machine tool spindles facilitate easier machining of challenging materials such as Inconel, titanium and composites

 

NSK Europe, leader mondial des systèmes de contrôle de mouvement, mettra à profit le prochain salon international du travail des métaux AMB 2024 de Stuttgart (10-14 septembre) pour braquer les projecteurs sur ses dernières solutions pour machines-outils. 

Les roulements, vis à billes et guidages linéaires innovants de NSK apportent des gains significatifs aux utilisateurs et aux constructeurs de machines. Les roulements sont au cœur de l'utilisation des machines-outils pour produire des composants usinés avec précision. Parmi les derniers produits NSK présentés à l’AMB 2024, le roulement à billes à contact oblique ROBUSTDYNA pour broches de machines-outils occupe une place de choix. Grâce à ses performances exceptionnelles lors des opérations d'ébauche et de finition, ce roulement à très haute vitesse et capacité de charge élevée offre un usinage très polyvalent.

L'utilisation de billes plus grosses dans les roulements ROBUSTDYNA augmente la capacité de charge maximale de ce produit innovant de 15% par rapport à la solution de la génération précédente. L’usinage des matériaux difficiles comme l'Inconel, le titane et les composites, s’en trouve facilité. Avec une durée de vie en fatigue jusqu'à trois fois supérieure (charge dynamique), les roulements ROBUSTDYNA assurent un usinage intensif à grande vitesse.

Autre point fort du stand de NSK au salon AMB : la cage de roulement SURSAVE (TSR) destinée aux roulements à billes à contact oblique que l'on retrouve généralement sur la broche principale des machines-outils. Guidée par une bague extérieure, la cage SURSAVE en résine PPS génère 20% de frottement de moins que les roulements classiques. Pour les ateliers d'usinage, la réduction de la dilatation thermique de la broche se traduit par des économies d'énergie et une plus grande précision des pièces.

Les visiteurs de l'AMB à la recherche des dernières innovations en matière de vis à billes pourront découvrir, grâce aux récents ajouts au portefeuille de NSK, les nouveautés concernant la prochaine génération de produits pour les machines-outils de haute précision. Offrant des erreurs de mouvement réduites sans phénomène de « défaut de quadrant », cette vis à billes augmente le rendement en réduisant ou en éliminant le besoin d'opérations secondaires de polissage/brûlage dans l'usinage haute précision de moules et de matrices par exemple. En outre, le couple d'entraînement plus faible réduit la consommation d'énergie.

NSK présentera également sa récente vis à billes basse température. A rigidité égale, la perte par frottement/dégagement de chaleur de ce produit novateur s’avère environ 45% inférieure à celle des vis à billes conventionnelles, permettant ainsi aux utilisateurs de maintenir la précision du positionnement. En outre, la vis à billes basse température contribue à réduire la consommation d'énergie des machines-outils en diminuant, voire en éliminant, les besoins de refroidissement.

Les guidages linéaires sont d'autres composants essentiels au succès de nombreuses nouvelles machines-outils. La pièce maîtresse de l'offre NSK à l'AMB sera la série DH/DS à longue durée de vie introduite récemment. Bénéficiant de la charge dynamique la plus élevée de sa catégorie, le guidage linéaire DH/DS voit sa durée de vie multipliée au bas mot par deux par deux par rapport à la série NH/NS classique de l'entreprise. Ce produit avancé facilite également la réduction des dimensions grâce à des guidages linéaires plus petits, d’où une diminution à la fois du poids de la machine et de la consommation d'énergie.

Parmi les autres solutions novatrices de NSK à découvrir au salon, figure la série RA de guidages linéaires à rouleaux qui a fait ses preuves. Avec ses joints très résistants à la poussière pour empêcher la pénétration de contaminants par le dessous de l’élément coulissant, les machines-outils équipées de guidages à rouleaux série RA bénéficient d’une grande fiabilité dans les environnements de travail exigeants.

Une équipe d'experts NSK sera à la disposition des visiteurs sur le stand (C44, Hall 2) pendant toute la durée de l'AMB 2024 pour leur présenter les innovations et la qualité des solutions de contrôle de mouvement de NSK.

 

Photo: Les roulements à billes à contact oblique ROBUSTDYNA de NSK pour broches de machines-outils facilitent l'usinage de matériaux difficiles comme l'Inconel, le titane et les composites.