Presse
Résultats :
NSK acquiert un spécialiste de la surveillance conditionnelle
(2020-12-14)
NSK acquiert un spécialiste de la surveillance conditionnelle -NSK Ltd. a signé un accord pour acquérir auprès de Spectris Plc la société Brüel & Kjær Vibro, un spécialiste de premier plan dans les systèmes de surveillance conditionnelle (CMS - Condition Monitoring Systems).
Actionneur linéaire motorisé : une illustration des capacités de NSK
(2020-12-14)
Actionneur linéaire motorisé : une illustration des capacités de NSK - Reposant sur les piliers que constituent la capacité technique, l'innovation et la flexibilité, les produits NSK ont fait leurs preuves en matière d´avantage concurrentiel.
Fiabilité accrue pour les roulements de boîtes de vitesses destinés au secteur ferroviaire
(2020-12-11)
Fiabilité accrue pour les roulements de boîtes de vitesses destinés au secteur ferroviaire - Fort d´une longue histoire couronnée de succès dans le secteur ferroviaire, NSK a développé une nouvelle série de roulements de boîtes de vitesses qui augmente encore les niveaux de fiabilité atteints par ...
Optimisation des guidages linéaires dans l´agroalimentaire : une boulangerie bénéficie d´une longévité multipliée par dix
(2020-12-07)
Optimisation des guidages linéaires dans l´agroalimentaire : une boulangerie bénéficie d´une longévité multipliée par dix
Les roulements NSK multiplient par 4,5 la longévité du ventilateur d´un four de boulangerie
(2020-12-02)
Les roulements NSK multiplient par 4,5 la longévité du ventilateur d´un four de boulangerie - Une importante boulangerie britannique était confrontée à des arrêts réguliers et imprévus dus à la défaillance prématurée des roulements à billes montés dans un palier à semelle équipant le ventilateur de ...
New white paper outlines value of proven aftermarket parts suppliers
(2020-11-30)
New white paper outlines value of proven aftermarket parts suppliers: NSK, a global supplier of motion and control solutions for industrial markets, has created a new white paper about the added value that can be provided by partnering with a proven specialist in aftermarket parts.
Les guidages linéaires NSK constituent une solution idéale pour les machines de masques faciaux
(2020-11-23)
Les guidages linéaires NSK constituent une solution idéale pour les machines de masques faciaux - Sollicité pour la fabrication de masques faciaux en réponse à la pandémie de COVID-19, un spécialiste britannique de l'automatisation et de la construction de machines s'est tourné vers l'équipe ...
Roulements pour laminoirs : nouveau module de formation en ligne ajouté à l'Académie NSK
(2020-11-16)
Roulements pour laminoirs : nouveau module de formation en ligne ajouté à l'Académie NSK - Un nouveau module de formation pour les laminoirs a été introduit sur la plate-forme d'apprentissage en ligne de l'Académie NSK (www.nskacademy.com).
Des roulements NSK à revêtement céramique au bénéfice des utilisateurs de variateurs de vitesse
(2020-11-09)
Des roulements NSK à revêtement céramique au bénéfice des utilisateurs de variateurs de vitesse - NSK a développé une série de roulements à billes à gorge profonde dotés d'un revêtement céramique optimisé au bénéfice des utilisateurs de variateurs de vitesse (VV) et de moteurs électriques.
NSK low-friction Hub Unit Bearings extend EV range
(2020-11-05)
NSK low-friction Hub Unit Bearings extend EV range - NSK’s new low-friction Hub Unit Bearings (HUBs) bring a number of key benefits to electric, hybrid and new energy vehicles.
Les systèmes de mouvement linéaire NSK offrent des avantages indéniables aux équipements d´imagerie médicale
(2020-11-02)
Les systèmes de mouvement linéaire NSK offrent des avantages indéniables aux équipements d´imagerie médicale - Afin de relever les défis inhérents aux systèmes d´imagerie médicale, dont notamment les équipements d´imagerie par résonance magnétique (IRM), de tomodensitométrie (TDM) et de tomographie ...
Initiatives NSK pour lutter contre la fabrication de roulements de contrefaçon
(2020-10-26)
Initiatives NSK pour lutter contre la fabrication de roulements de contrefaçon - Fabricant respecté et convoité de roulements haut de gamme, NSK est victime depuis longtemps de contrefacteurs sans scrupules.
Un train à grande vitesse de nouvelle génération fait appel à des roulements NSK
(2020-10-16)
Un train à grande vitesse de nouvelle génération fait appel à des roulements NSK - Des roulements hautes performances NSK équipent désormais le tout nouveau N700S Shinkansen (train à grande vitesse) entré en service le 1er juillet 2020 sur la ligne Tokaido Shinkansen reliant Tokyo à Osaka.
Longévité accrue avec les guidages linéaires NH/NS de NSK
(2020-10-12)
Longévité accrue avec les guidages linéaires NH/NS de NSK - Le nombre de constructeurs de machines et d'utilisateurs finaux qui bénéficient des guidages linéaires série NH/NS de NSK ne cesse de croître dans de nouveaux domaines et applications, grâce notamment à une durée de vie multipliée par deux ...
NSK dévoile son nouveau catalogue de roulements pour moteurs électriques
(2020-10-05)
NSK dévoile son nouveau catalogue de roulements pour moteurs électriques - NSK a édité un nouveau catalogue présentant sa vaste gamme de roulements pour moteurs électriques.
Programme de soutien à la trésorerie en faveur des produits de mouvement linéaire NSK
(2020-09-30)
Programme de soutien à la trésorerie en faveur des produits de mouvement linéaire NSK
Comment identifier et éviter d´acheter de faux roulements NSK
(2020-09-28)
Comment identifier et éviter d´acheter de faux roulements NSK - Lorsque la réputation d´une entreprise est en jeu, aucune équipe d´achat ou d´ingénierie n´a envie de tomber dans le piège d´acheter des roulements de contrefaçon.
Des roulements NSK adaptés aux servomoteurs
(2020-09-21)
Des roulements NSK adaptés aux servomoteurs - NSK dispose d´une gamme de roulements à billes à gorges profondes adaptés aux besoins spécifiques des servomoteurs.
NSK ajoute une technologie de fabrication à ses priorités
(2020-09-14)
NSK ajoute une technologie de fabrication à ses priorités - NSK axe depuis longtemps ses compétences en matière de développement sur les quatre technologies clés de l´entreprise : tribologie, simulation/analyse, mécatronique et ingénierie des matériaux.
NSK développe des roulements à billes haute vitesse pour les moteurs des véhicules électriques
(2020-09-07)
NSK développe des roulements à billes haute vitesse pour les moteurs des véhicules électriques - NSK a développé un nouveau roulement à billes qui, grâce à sa capacité haute vitesse, est idéal pour les moteurs de traction des véhicules hybrides et électriques.
Partager